This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:TPS7A4501DCQ 漂移性能

Guru**** 2924980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457658/tps7a45-tps7a4501dcq-drift-performance

器件型号:TPS7A45

工具与软件:

您好!

我在相当静态的工作模式下使用该器件、输入电压为+5V (+/-10%)、负载电流范围为30mA 至60mA。

在大约200个器件上、室温测试表明输出电压变化 为+/- 1%、其中包括+/-0.2%的反馈电阻器总容差。

在数据表的审查中、LDO 的容差有两个规格:可调电压:1)+/-3%和2)+/-1%。  看起来我们更符合+/-1%规格、其中考虑了室温、Vin 固定为2.21V、负载电流为1mA、而不是考虑 Vin (2.5V 至20V)、ILOAD (1mA 至1.5A)和温度(-40C t0 125°C)的更宽容差规格

测试与温度间的关系表明 LDO 输出漂移非常小、分别为-0.006%(25°C 到15°C)和-0.27%(25°C 到70°C)...这还包括温度系数为25ppm/C 的反馈电阻器

我现在的挑战是、假设 LDO、Vadj 随着时间的推移会有一些微小的变化、那么估计老化相关漂移可能是多少。  由于 LDO 的电气工作模式是相当静态的、但工作温度处于-15°C 至70°C 范围内、是否有办法考虑 LDO、5年、10年或15年后的 Vadj 漂移可能是什么?  它是否倾向于正或负漂移、漂移量是多少?

此致、

Sean

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    这是电压基准的常见规格、但不是 LDO 的标准行业规格。 电压基准经过设计、制造和测试、能够更大限度地减少长期漂移、但只要输出保持在精度规格内、这很少是 LDO 的关键规格。 话虽如此、任何电压基准在通电的前几个小时内通常都会发生变化。 即使对于精密电压基准、从首次上电开始需要100小时到1000小时才能使电压稳定(请参阅下面的电压基准示例图)、LDO 的内部基准的行为也是类似的。  

     

     

    长期漂移并不是我们在许多 LDO 系列中研究过的问题、因此我们没有任何特定于此器件的数据。 不过、我们对不同器件进行的一项研究表明、输出电压的大部分变化发生在前~100小时左右、因此60V 输出发生了大约40mV 的变化(0.67%的变化)。

     

    为了减少这种影响、客户可以在组件高温下运行时、对电路板的电路板进行老化处理、从而缓解组装过程中引入的机械应力。  另一种选择是、如果这是由于一次性校准输出电压而导致问题的原因、则是他们能够更频繁地进行校准、或者在电路板加电一段时间后执行校准、以便实现大部分变化。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  综上所述、我理解您刚才提到的一点:"只要输出保持在精度规格内、这很少是 LDO 的关键规格"… 您是否认为长期 LDO 输出不会超过数据表中报告的1)+/-3%或2)+/-1%精度规格、并且这些精度包含 无限期的长期老化?

    如果是这种情况、那么我很想知道在双精度规格之间应该对齐哪一个规格。  我的 LDO 运行 条件似乎接近于+/-1%的情况。  我的感觉是、+/-3%精度规格更多地是基于输入电压(2.5V 到20V)和负载电流(1mA 和1500mA)的变化而不是温度?  您对此有任何反馈吗?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    LDO 数据表中的数据不包含长期漂移、我们也没有针对此 LDO 表征该信息。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了斯蒂芬。

    对于之前的响应、您 提到了"但是、我们对不同器件进行的一项调查表明、大多数输出电压变化发生在前~100小时左右、因此导致60V 输出发生大约40mV 的变化(0.67%的变化)。"

    如果输出电压的变化是增加还是减少、您能评论一下吗?  对于 TPS7A4501、调节引脚 随着年龄的推移是具有正漂移(输出电压往往会增大)还是负漂移(输出电压往往会减小)、有什么见解吗?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我必须搜索另一款 LDO 的详细信息、但它是不同的架构和工艺节点、因此结果应该与 TPS7A45无关。  长期漂移数据可能会稍微偏正或负。  遗憾的是、我们对该 LDO 是否会出现这种情况没有任何了解。

    如果您有一个强有力的商业案例、我们可以查看测量 TPS7A45的长期漂移所需采取的措施。  然而、这是一个2000小时的测试、至少需要3个月才能完成。 我最早要到2025年年中才能获得任何测试结果、这假设我们有现成的业务案例来帮助我们将资源投入到测量中。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stephen 的反馈。  

    我们没有在该器件上运行寿命测试的计划。  对于分析、我们可能会推导出+/-1%的老化漂移值。

    此致、

    Sean  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Sean、如果您有任何其他需要、请告诉我们。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要想一想斯蒂芬、

    对于2000小时的测试、我们可以在内部进行。  您是否期望所有漂移都将在此时间范围内得到解决、或者是否会有老化模型将结果外推至更多小时?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    正如我在前面的图表中提供的那样、大多数老化发生在很早的时候、然后在某个时间间隔内呈线性老化。  这通常是非常慢的、可能是对数标度上的线性斜坡、但要获取数据、您才真正知道。  一些工程师将向电压基准团队询问许多年(或几十年)的老化情况、他们定期推断这一测试需要2000小时。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Stephen。

    此致、

    Sean