Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50
工具与软件:
您好!
我用 bq40Z50监测计设计了一个新的 BMU。 我使用最后一个固件 v5.04
BMU 是4个3.7V 电池、每个电池8Ah。
我通过具体校准将其用于双倍电流(最高60A、而不是30A)。 我使用专门为此编写的德州应用手册。 我决定如果它可以是重要的票。
(然后将所有 mAh 值除以2、则设计容量为4000mA 382)
我的问题是配置芯片后(通过导入预配置的 gg 文件)、SOH 大约为83%而不是100%
我不明白为什么值不是100%以及如何将其重置为100%
i check parameters:(对于 mAh、i 使用 CAPM = 0)
-设计容量= 4000mA
- FCC max = 4000mA
- Q cell x = 4000mA
- Q cell pack = 4000mA
- FCC 最小值(寿命)重置为0 ,并执行寿命重置
- SOH 加载率:5.0(但我不理解如何很好地设置这个值)
我尝试发送 CMD"复位"、但 SOH 没有更改(始终为83%)。
重置 SOH 的方式/程序是什么?
此致、
厘米