This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:如何在芯片配置后清除(或复位) SOH 值?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455049/bq40z50-r2-how-to-clear-or-reset-soh-value-after-configuration-of-chip

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

您好!

我用 bq40Z50监测计设计了一个新的 BMU。 我使用最后一个固件 v5.04

BMU 是4个3.7V 电池、每个电池8Ah。

我通过具体校准将其用于双倍电流(最高60A、而不是30A)。 我使用专门为此编写的德州应用手册。 我决定如果它可以是重要的票。

(然后将所有 mAh 值除以2、则设计容量为4000mA 382)

我的问题是配置芯片后(通过导入预配置的 gg 文件)、SOH 大约为83%而不是100%

我不明白为什么值不是100%以及如何将其重置为100%

i check parameters:(对于 mAh、i 使用 CAPM = 0)

-设计容量= 4000mA

- FCC max = 4000mA

- Q cell x = 4000mA

- Q cell pack = 4000mA

- FCC 最小值(寿命)重置为0 ,并执行寿命重置

- SOH 加载率:5.0(但我不理解如何很好地设置这个值)

我尝试发送 CMD"复位"、但 SOH 没有更改(始终为83%)。

重置 SOH 的方式/程序是什么?

此致、

厘米