This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:LP87745-Q1每74s 复位一次

Guru**** 2506695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457833/lp87745-q1-lp87745-q1-reset-every-74s

器件型号:LP87745-Q1

工具与软件:

您好!

我想问一下、为什么当一个2.2k 下拉电阻器已经连接到 WD 引脚时、1V 输出会每隔大约74秒断开4ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    我们需要您提供更多信息、然后才能提供详细的答案:

    1. 您知道此器件的完整器件型号吗?答案是肯定的、因为每一个器件的编程方式略有不同?
    2. 什么输出为1V、哪个降压以及是否所有降压均复位?
    3. 您是否已回读中断以确认 WD 是问题所在?
      1. 寄存器:0x51 & 0x47
      2. 我假设是、因为您可以指出系统问题
    4. 为了理解您的问题、在 PMIC 开启74秒后、1V 输出将每4ms 复位一次、直到断开电源、对吗?

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 下面我将对此进行解释。

    1.完整的器件型号为 LP877451A1RXVRQ1、与 AWR29494中的使用相同。

    2、三个降压稳压器的输出电压分别为1.8V、1V 和1.2V。 所有 BUCK 均已复位。

    3.如上图所示,  每74s 有一个4ms 的下拉,并在一个循环中持续,直到电源断开。

    同时、 我也在通过馈送看门狗来抑制重启。 您能告诉我对应于看门狗的寄存器地址是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="619384" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457833/lp87745-q1-lp87745-q1-reset-every-74s/5594800 #5594800"]

    1.完整的器件型号为 LP877451A1RXVRQ1、与 AWR29494中的使用相同。

    2、三个降压稳压器的输出电压分别为1.8V、1V 和1.2V。 所有 BUCK 均已复位。

    3.如上图所示,  每74s 有一个4ms 的下拉,并在一个循环中持续,直到电源断开。

    同时、 我也在通过馈送看门狗来抑制重启。 您能告诉我对应于看门狗的寄存器地址是什么吗?

    [报价]

    1.谢谢您,这有助于确认看门狗长窗口,这是5秒,我看到的时间标记

    2.根据关机顺序,都要感谢您确认

    3.好的,这是系统的,但你知道的事实,这是由 WD 超时造成的? 我目前没有看到相关证据、所以您能否从0x47读回寄存器0x51、这些是中断寄存器。 微控制器是否停止发送看门狗的答案、您能向我显示执行此操作的流量吗?

    4.请访问链接到数据表的资源页面、了解更多信息、我不再赘述:(此处为资源链接页面)

    BR、

    Nicholas