工具与软件:
您好!
我想问一下、为什么当一个2.2k 下拉电阻器已经连接到 WD 引脚时、1V 输出会每隔大约74秒断开4ms。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想问一下、为什么当一个2.2k 下拉电阻器已经连接到 WD 引脚时、1V 输出会每隔大约74秒断开4ms。

您好、Li:
我们需要您提供更多信息、然后才能提供详细的答案:
BR、
尼古拉斯·麦克纳马拉
感谢您的答复! 下面我将对此进行解释。
1.完整的器件型号为 LP877451A1RXVRQ1、与 AWR29494中的使用相同。
2、三个降压稳压器的输出电压分别为1.8V、1V 和1.2V。 所有 BUCK 均已复位。
3.如上图所示, 每74s 有一个4ms 的下拉,并在一个循环中持续,直到电源断开。
同时、 我也在通过馈送看门狗来抑制重启。 您能告诉我对应于看门狗的寄存器地址是什么吗?
1.完整的器件型号为 LP877451A1RXVRQ1、与 AWR29494中的使用相同。
2、三个降压稳压器的输出电压分别为1.8V、1V 和1.2V。 所有 BUCK 均已复位。
3.如上图所示, 每74s 有一个4ms 的下拉,并在一个循环中持续,直到电源断开。
同时、 我也在通过馈送看门狗来抑制重启。 您能告诉我对应于看门狗的寄存器地址是什么吗?
[报价]1.谢谢您,这有助于确认看门狗长窗口,这是5秒,我看到的时间标记
2.根据关机顺序,都要感谢您确认
3.好的,这是系统的,但你知道的事实,这是由 WD 超时造成的? 我目前没有看到相关证据、所以您能否从0x47读回寄存器0x51、这些是中断寄存器。 微控制器是否停止发送看门狗的答案、您能向我显示执行此操作的流量吗?
4.请访问链接到数据表的资源页面、了解更多信息、我不再赘述:(此处为资源链接页面)
BR、
Nicholas