Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我正在尝试设置 BQ76952初级保护、但在设置电池过压的阈值时遇到问题、
根据参考手册、 可以将寄存器 Protections:COV:Threshold 设置为 1.012V 至5.566V 之间的任何值(阶跃为50.6mV)。
我将阈值设置为4.2伏、因此4200/50.6大致等于83、这就是我在阈值中设置的值。 延迟为3秒(寄存器值为907)。 恢复阈值设置为20 (20*50.6大致等于1伏)。
使能保护 A 寄存器为 0xBC、充电 FET A 寄存器为 0x98。
充电电流为5安培。 使用的电芯是 NMC 电芯、
案例1。
在电芯电压达到4.209伏特后、CHG FET 将打开。
案例2.
CHG FET 在电芯电压下降到4.22伏后断开。
之后、我们更改设置(电池组和 BMS)。
将阈值设置为3.542 V。 Protections:COV:Threshold 的值变为70。
充电电流为2安培。 使用的电芯是 NMC 电芯、
案例3.
在电芯电压达到3.51伏后、CHG FET 打开。 它应该在3.542V 之后打开
您能为这一特殊问题提出任何解决方案吗? 似乎没有模式、因此我们无法添加任何偏移值。
得出的阶跃大小为50.6mV、该值有一些变化。
谢谢!