This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:面临电芯过压保护问题。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452731/bq76952-facing-problem-in-cell-over-voltage-protection

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我正在尝试设置 BQ76952初级保护、但在设置电池过压的阈值时遇到问题、

根据参考手册、 可以将寄存器 Protections:COV:Threshold 设置为 1.012V 至5.566V 之间的任何值(阶跃为50.6mV)。

我将阈值设置为4.2伏、因此4200/50.6大致等于83、这就是我在阈值中设置的值。 延迟为3秒(寄存器值为907)。 恢复阈值设置为20 (20*50.6大致等于1伏)。

使能保护 A 寄存器为 0xBC、充电 FET A 寄存器为 0x98。  

充电电流为5安培。 使用的电芯是 NMC 电芯、

案例1。

在电芯电压达到4.209伏特后、CHG FET 将打开。

案例2.

CHG FET 在电芯电压下降到4.22伏后断开。

之后、我们更改设置(电池组和 BMS)。

将阈值设置为3.542 V。  Protections:COV:Threshold 的值变为70。

充电电流为2安培。 使用的电芯是 NMC 电芯、

案例3.

在电芯电压达到3.51伏后、CHG FET 打开。  它应该在3.542V 之后打开

您能为这一特殊问题提出任何解决方案吗? 似乎没有模式、因此我们无法添加任何偏移值。

得出的阶跃大小为50.6mV、该值有一些变化。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihit、

    您是否已校准电池电压? 否则、本 BQ769x2校准和 OTP 编程指南 应可提供帮助。

    此外、当您说 CHG FET 在电池电压达到4.22V 后打开时、是使用万用表还是 bqStudio 进行此测量? 步长为50.5mV、也在中列出了要考虑的精度范围 第7.3节建议运行条件(续) 请参见 bq76952 数据表

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alexis ,谢谢的答复。 我与 Nihit 合作、我们仍然有一些问题。

    这些 AFE 主要保护电路的激活 差异似乎很大。 我们认为它也在某种程度上与电流的大小有关。

    我们现在看到的另一数据是、当在19A 电流下充电且 AFE COV 设置为4.1998V (83x50.6mv)时、保护功能本身在4.156V 时被激活。  

    我们相信每个 IC 都有工厂校准。 您是否认为不进行用户校准会导致50mV 的偏移? 在进行工厂校准时、这看起来会存在很大的偏移。 此外、偏移也不一致、因此可以在设定值之前(如我的示例中所示)或设定值之后(如 Nihit 示例中所示)进行截止。 您是否认为用户校准可以解决这种变化的偏移性质?

    请提出建议。

    谢谢

    Nikhilesh Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhilesh:

    我最初以为这可能是由于未校准导致的不准确、因为它仍然在预期阈值内、然而、50mV 比预期的偏移大得多。

    您是否介意共享原理图和配置(.gg)文件?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    继续上述问题、我们做了更多测试、观察结果如下:

    请告知我们还能做些什么、并向您推荐一种方式来管理示意图。

    谢谢。此致、

    Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel:

    感谢您让我知道并共享这些日志。 您是否可以手动列出当前使用的所有配置更改(阈值、延迟等)? 我知道 在之前的测试中已对其进行了多次更改。

    请接受我朋友的请求、然后您可以私下对示意图进行 DM。 在出现这种情况时、您还能否共享 CHG 和 DSG FET 的一些波形?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我还有 DM You 原理图。

    我很快将共享配置、阈值文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alexis、

    请找到配置文件 e2e.ti.com/.../AFE-Configuration-Mallard_5F00_FUSA_2800_in_2900_.csv

    谢谢

    Nihit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel 和 Nihit、

    感谢您分享原理图和配置文件。 请给我一些时间来回顾它。

    我还注意到、我在之前的回复中列出了错误的数据表部分、以了解过压保护精度。 很抱歉、这里出现了混淆。 第7.26节基于比较器的保护子系统 是数据表中关于过压检测电压阈值精度的正确章节。


    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel 和 Nihit、

    感谢您的耐心。 看了您的原理图和.gg 文件后、我检查的内容看起来一切都正常。 您是否介意分享设计的设置/测试程序? 您使用的是电源、实际电池还是电池电芯仿真器?

    此致、
    Alexis