This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:bq25672

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438633/bq25672-bq25672

器件型号:BQ25672

工具与软件:

您好!

我正在使用大型25672充电器。 我从 Evolution 电路板获得了参考原理图、然后开发了定制电路板。但是我使用的是单一接地。
当我在组装电路板后向电路板施加电压时、它可为我提供良好的结果。
当我将其增加到最大值20伏时、电压突然下降、接近 VABT 和 SYS。
即使在我降低电压后、它仍然无法工作。
 谢谢!
 Syam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    您是热插拔20V 还是缓慢增加电源?  如果是热插拔、您是否在输入端添加了推荐的 RC 缓冲器以缓冲插件时的高压尖峰?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    慢慢增加,我们没有添加 RC 电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前我用同一个电路的2个测线做了一个板,它工作正常,但这一个只使用一个接地.RC 电路在两个.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    只要功率电容器(VBUS、SYS、REGN、PMID 和 BAT)远离其他电容器和电阻器接地端、我就不会认为会出现问题。  我还没有使用大型单一接地层进行测试。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一些关于该怎么做的进一步指导吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    STATUS 和 FAULT 寄存器(0x1B 至0x27)报告什么内容?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入侧存在状态、输出侧 SW1和 SW2未获取任何电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    您是否能够提供寄存器转储?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    您能不能检查一下我的原理图和布局、如果有任何更改、请告诉我

    .e2e.ti.com/.../bq25672-charger-schematic.pdf
    Reagards
    Syam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    SDRV 和 SDRV1是不同的网络。  如果未使用 shipFET、SDRV 电容器(C36)必须连接到 GND 而非 BAT。  除此之外、我认为原理图没有其他明显的问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将以 pdf 格式发送布局、您能评论一下吗?

    此致、

    Syam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    请严格遵循数据表中的建议布局。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    我正在使用 EVM 板、但输出电压显著波动、这在我的电路中导致了许多问题。 在这种情况下、您应该如何参考 EVM 板的布局? 由于这些波动、我遇到了相当大的问题。 EVM 板的输出信号不稳定。 我如何将其视为可靠的基准? 这给我带来了很多麻烦。

     此致、
     Syam
     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    在上图中监测什么电压 V (SYS)?  什么是 VBUS、V (BAT)、ISYS 负载和 IBAT?  STATUS 和 FAULT 寄存器(REG0x1B 至0x27)报告什么内容?  

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    该波形 v (sys)。
     此致、
    Syam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    感谢您的努力、但我需要查看 VBUS、V (BAT)、V (SYS)和 V (SWx)、其中、如果 VBUS>VBAT、x=1;如果 VBUS<VBAT 在同一示波器屏幕截图上、x=2。 理想情况下、V (BAT)和 V (SYS)布线将具有相同的零垂直电平。 基于上述情况、充电器似乎快速进入和退出电池充电器终止。  REG0x1B 至 REG0x27报告什么?  为了获得最低的电压纹波、主机需要禁用 PFM (REG0x12[4]=1)。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    例如、下面的798 (VBUS=12V、VREG=4.2V)进入 BAT 上的2200uF 电容器(绿色)、并在 SYS 上产生脉冲负载(粉色)。   由于 V (BAT)=4.2V 且 V (SYS)会调节 至 略大于 VREG 的固定电压、电池充电会终止。 脉冲负载会导致 V (SYS)被下拉至更接近电池电压。  如果输入功率不足以为系统负载供电、则粉色将降至绿色迹线以下、以指示电池正在补充负载电流。

    我的观点是 SYS 上会有一些纹波。  通过在 REG0x12[4]中禁用 PFM、可以减少但不能消除 SYS 上的纹波。   

      

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    "我正在使用 BQ25672电池充电器。 我设计了一个 PCB 布局、其中一个板具有2层堆叠、另一个板具有4层堆叠。 2层堆叠板可以正常工作、但当电压超过15V 时会损坏。 "那有什么关系?

    此致、
    Syam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    如果在 VBUS 上的15V+热插拔时发生损坏、则损坏是由于振铃高于 VBUS 引脚的30V 绝对最大值  在 VACx 连接点上连接一个2.2 Ω+2.2uF 串联 RC 缓冲器应该可以防止出现这种情况。

    如果启动后发生损坏、则问题可能出在 PMID 和 SYS 电容器的布局上。  使用此器件很难使用2层电路板、除非电感器放置在与 IC 相反的一层上、并通过过孔连接到 SWx 引脚。  这些 PMID 和 SYS 电容器最多位于 IC 顶部、没有过孔连接到 PMID、SYS 和 GND。  否则、SWx 振铃也可能会超过内部 FET 的绝对最大额定值。

    Regads、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
     

    "请告诉我建议的4层 PCB 堆叠。"

    此致、  
    Syam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    EVM 用户指南提供了各层的 pdf 输出。   https://www.ti.com/tool/BQ25672EVM

    数据表具有简化的图形、如下所示:

    我已让客户成功使用采用上述概念的2层设计、但在 IC 下方使用了电感器。

    此致、

    Jeff