Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
工具与软件:
团队成员、您好!
您能否帮助查看随附的"hd3ss3220" CC 控制器原理图。 (hd3ss3220_schematic.pdf)
e2e.ti.com/.../hd3ss3220_5F00_schematic.pdf
我们的 SoC/PMIC 不提供 CC 支持、因此我们遇到了外部 CC 控制器的用例、即 hd3ss3220。
随附了建议的 USB 实施部分的方框图(usb.pdf)。
根据我们的设计要求、我们应该能够在设备模式和主机模式下操作 Type-C 端口。
因此、考虑的实现将是 hd3ss3220的 DRP 选项。
默认 SoC 配置下、USB0端口将处于器件模式、并且应该能够通过 Type-C 端口刷写固件。
根据我的理解、VBUS_DET 将在检测到来自外部主机 PC 的 VBUS 电源时用于该目的、并且我们可以在"设备"模式下运行。
现在的查询是 hd3ss3220如何控制从器件模式到主机模式的切换。
hd3ss3220的"ID"引脚是否会执行该操作?
(如数据表中所述、当端口为供电方时、CC 引脚检测到器件连接时、ID 引脚置位为低电平)
我能否将 hd3ss3220的"ID"引脚映射到 SoC GPIO、以将 SoC 的 USB 控制器配置为主机模式?
(基于在 USB 连接器上检测到主机器件连接时 ID 引脚的逻辑变化)