This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:原理图审阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459580/hd3ss3220-schematic_review

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

团队成员、您好!

您能否帮助查看随附的"hd3ss3220" CC 控制器原理图。 (hd3ss3220_schematic.pdf)

e2e.ti.com/.../hd3ss3220_5F00_schematic.pdf
我们的 SoC/PMIC 不提供 CC 支持、因此我们遇到了外部 CC 控制器的用例、即 hd3ss3220。
随附了建议的 USB 实施部分的方框图(usb.pdf)。

e2e.ti.com/.../8255.USB.pdf

根据我们的设计要求、我们应该能够在设备模式和主机模式下操作 Type-C 端口。
因此、考虑的实现将是 hd3ss3220的 DRP 选项。


默认 SoC 配置下、USB0端口将处于器件模式、并且应该能够通过 Type-C 端口刷写固件。
根据我的理解、VBUS_DET 将在检测到来自外部主机 PC 的 VBUS 电源时用于该目的、并且我们可以在"设备"模式下运行。

现在的查询是 hd3ss3220如何控制从器件模式到主机模式的切换。
hd3ss3220的"ID"引脚是否会执行该操作?
(如数据表中所述、当端口为供电方时、CC 引脚检测到器件连接时、ID 引脚置位为低电平)

我能否将 hd3ss3220的"ID"引脚映射到 SoC GPIO、以将 SoC 的 USB 控制器配置为主机模式?
(基于在 USB 连接器上检测到主机器件连接时 ID 引脚的逻辑变化)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    是的、ID 引脚需要连接到 SoC、这样它就可以传达角色中的更改以及 SoC 应在何时发送 VBUS、从而避免太早发送。 它应该等到 ID 引脚变为低电平才能发送 VBUS。

    您似乎在使用该电平转换器来传达此信息、请确保其配置正确、以便在 ID 为低时进行通信。

    关于总体原理图、我看到了一些串联的开关:

    对于这些开关、虽然 RX 线路上可以有330nF 电容器、但多路复用器每一侧的 TX 不应该有220nF 电容器。 此外、TX 线路上的总电容应仅为100nF 或220nF。 您不需要在 TX 线路上同时提供这两者。

    对于 VCC、我们建议使用100uF VCONN 大容量电容器和100nF 电容器。 我认为我在该原理图中看不到其中的任何一个。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan