This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:为电池铅酸充电28 v BQ24610RGER

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459732/bq24610-charge-battery-lead-acid-28-v-bq24610rger

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ25751

工具与软件:

我在使用 BQ24610RGER IC 时遇到一个问题、它在为铅酸电池充电时无法正常运行。 我一直在尝试分析和解决这个问题连续三个月,并遇到了几个挑战。 不过、最突出的问题是 STAT1指示灯间歇性闪烁、无法为电池充电。

我附上了一个显示电路当前设置的图像。 任何人都可以为这个问题提供一些指导或可能的解决方案吗? 如果有任何帮助、将不胜感激。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fadi、

    我无法访问文件、链接被我们的网络阻止。

    您是否并联使用了两个 BQ24610? BQ24610的最大充电电压为26V

    我们刚刚发布了高功率铅酸电池充电器 BQ25751。 可能有必要查看该器件。

    此致、

    Christian。