请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 主题中讨论的其他器件: BQ25751
工具与软件:
我在使用 BQ24610RGER IC 时遇到一个问题、它在为铅酸电池充电时无法正常运行。 我一直在尝试分析和解决这个问题连续三个月,并遇到了几个挑战。 不过、最突出的问题是 STAT1指示灯间歇性闪烁、无法为电池充电。
我附上了一个显示电路当前设置的图像。 任何人都可以为这个问题提供一些指导或可能的解决方案吗? 如果有任何帮助、将不胜感激。
非常感谢。