This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22994:输入电容器与上游输出电容器

Guru**** 2514915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459109/tps22994-input-capacitors-vs-upstream-output-capacitors

器件型号:TPS22994

工具与软件:

尊敬的论坛

我想使用 TPS22994来切换四个 TPS6223*转换器的输出。

TPS6223* 似乎 针对4.7uF 输出电容器进行了优化、即使是2 - 15uF 的电容也可以(数据表、第13页、第9.2.2.1节)。

另一方面、TPS22994需要1uF 的输入电容器和此值十分之一的输出电容器(数据表、第35页、第11.1节)。

在这种情况下、更好的策略是什么?

  • 尝试将降压转换器放置在尽可能靠近负载开关的位置、并 使用单个4.7uF 电容器。 使用470nF 作为负载开关的输出电容器。
  • 在降压转换器输出端使用4.7uF。 在负载开关输入端使用额外的1uF。 在负载开关输出端使用100nF。
  • 在降压转换器输出端使用4.7uF。 在负载开关输入端使用额外的1uF。  在负载开关输出端使用560nF。
  • 在降压转换器输出端使用3.3uF。 在负载开关输入端额外使用1.5uF (总计4.8uF)。 在负载开关输出端使用150nF。
  •  在降压转换器输出端使用3.3uF。 在负载开关输入端额外使用1.5uF (总计4.8uF)。   在负载开关输出端使用470nF 电容。
  • 其他?

我先谢谢您、恩帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的恩帕:

    [报价 userid="150805" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459109/tps22994-input-capacitors-vs-upstream-output-capacitors ]TPS22994要求输入电容器电容为1uF、输出电容器电容为该值的十分之一(数据表、第35页、第11.1节)。

    我们建议在输入端保持至少1 μ F 的电容器、以帮助防止任何压降。 类似地、如果 Cout 大于 Cin、当这些电容器放电时、Vout 可能会变为大于 Vin、这会导致电流流过器件的体二极管。 为了防止这种情况发生、我们有此建议。

    不过它们在功能上应该都没有问题。 您可以使用以下功能。  

    [报价 userid="150805" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459109/tps22994-input-capacitors-vs-upstream-output-capacitors ]]尝试将降压转换器尽可能靠近负载开关放置并 使用一个4.7uF 电容器。 使用470nF 作为负载开关的输出电容。

    或者、如果存在间距问题、请使用此

    [报价 userid="150805" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459109/tps22994-input-capacitors-vs-upstream-output-capacitors ]]在降压转换器输出端使用4.7 μ F。 在负载开关输入端使用额外的1uF。 在负载开关输出端使用100nF 电容。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arush!