请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22994 工具与软件:
尊敬的论坛
我想使用 TPS22994来切换四个 TPS6223*转换器的输出。
TPS6223* 似乎 针对4.7uF 输出电容器进行了优化、即使是2 - 15uF 的电容也可以(数据表、第13页、第9.2.2.1节)。
另一方面、TPS22994需要1uF 的输入电容器和此值十分之一的输出电容器(数据表、第35页、第11.1节)。
在这种情况下、更好的策略是什么?
- 尝试将降压转换器放置在尽可能靠近负载开关的位置、并 使用单个4.7uF 电容器。 使用470nF 作为负载开关的输出电容器。
- 在降压转换器输出端使用4.7uF。 在负载开关输入端使用额外的1uF。 在负载开关输出端使用100nF。
- 在降压转换器输出端使用4.7uF。 在负载开关输入端使用额外的1uF。 在负载开关输出端使用560nF。
- 在降压转换器输出端使用3.3uF。 在负载开关输入端额外使用1.5uF (总计4.8uF)。 在负载开关输出端使用150nF。
- 在降压转换器输出端使用3.3uF。 在负载开关输入端额外使用1.5uF (总计4.8uF)。 在负载开关输出端使用470nF 电容。
- 其他?
我先谢谢您、恩帕