This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:输出信号中的噪声

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459641/tps56339-noise-in-the-output-signal

器件型号:TPS56339

工具与软件:

您好、

我们使用的是 TPS56339降压转换器。 Vin = 12V Vout = 5V、2A、 当我们为设计提供电源时、VOUT 中有噪声。

请查看原理图和输出波形。

电感器的波形

Vout 的波形。

我们 需要紧急解决这个问题,请帮助.

我在电感器侧添加了缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar

    您能否发布更清晰的图像? 是否在 SW 节点上测试了以下波形?

    我无法看到电压变化、噪声是多少? 您是说电压纹波太大?  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gui He:

    请查看以下详细信息、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shekhar

    看起来负载较轻、转换器在 PFM 模式下运行。  波形看起来正常。

    此外、为了更好地测量 VO_RIPPLE 而不拾取更多噪声、建议使用小环路测量、如下所示:正确的设置而不是左侧。

    谢谢、此致。