This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:关于 TPS2052DGN 的过流限制阈值规格变化

Guru**** 2502415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454751/tps2052b-regarding-spec-change-of-over-current-limit-thresh-for-tps2052dgn

器件型号:TPS2052B

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

我对数据表的修订版本更改有疑问。
IOC 规范已随着版本的变化而发生变化 N 到版本输出(请参见数据表的以下部分。)

版本 N

版本 o

问题1:

根据我的理解、TPS2052BDGN 在 Rev. N. 是这样吗?

问题2:

如果我的理解是正确的、为什么会出现反转 n 有 IOC 的规范?

问题3:

此外、IOC 测试条件的说明在版本输出中也发生了变化

为什么它从"仅 DGN 封装:修订版"更改为 "中的"N"更改为"仅限 DRB 封装:修订版 O"?

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:

    在某一时刻(达到数据表 Rev M)、所有器件均会在达到峰值时限制电流。 从版本 N 开始、TPS2051BDBV 和 TPS2052BD 经历了 PCN、其中的更改之一是平坦电流限制。 现在、如修订版 O 中所示、它全部是采用 D、DGN 和 DBV 封装的 TPS20x1B 和 TPS20x2B 器件。

    [报价用户 id="421485" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454751/tps2052b-regarding-spec-change-of-over-current-limit-thresh-for-tps2052dgn "]

    问题1:

    根据我的理解、TPS2052BDGN 在 Rev. N. 是这样吗?

    [报价]

    这是不正确的。

    [报价用户 id="421485" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454751/tps2052b-regarding-spec-change-of-over-current-limit-thresh-for-tps2052dgn "]

    问题2:

    如果我的理解是正确的、为什么会出现反转 n 有 IOC 的规范?

    [报价]

    在发布修订版 N 时、所有器件(不包括 TPS2051BDBV 和 TPS2051BD)都遵循"具有峰值的电流限制"行为。

    [报价用户 id="421485" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454751/tps2052b-regarding-spec-change-of-over-current-limit-thresh-for-tps2052dgn "]

    问题3:

    此外、IOC 测试条件的说明在版本输出中也发生了变化

    为什么它从"仅 DGN 封装:修订版"更改为 "中的"N"更改为"仅限 DRB 封装:修订版 O"?

    [报价]

    应更新 E.C.表中的此部分、以便清楚地了解以下更改:

    在修订版 N 时、遵循"平坦电流限制"的器件

    1. TPS2051BDBVR
    2. TPS2052BDR

    从修订版 O 发布开始、遵循"平坦电流限制"的器件都是 采用-DR、-DGNR 和-DBVR 封装的 TPS20x1B 和 TPS20x2B 器件。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、成山

    感谢您的快速响应。

    最后一个问题:是修订版中的更改 o 修订版 N 中的规格更改或错误更正?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke:

    否、发布修订版 O 后、PCN 仅更改为  TPS2051BDBVR 和 TPS2052BDR。  

    在对其他器件( 所有采用 DR、DGNR 和 DBVR 封装的 TPS20x1B 和 TPS20x2B 器件)进行 PCN 更改后、发布了修订版 N 数据表。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、成山

    我对你的回答感到非常困惑。

    我的客户已经使用 TPS2052BDGN 很长时间了。

    他担心自数据表版本 M.以来、电流限制规格是否发生变化

    如果他知道未对 PCN 中的当前限制进行任何设计更改、他将会松一口气(修订版 N 或 Rev.O)。

    对我们的理解没有进行任何设计更改、这是否正确?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daisuke、

    关于电流限制、唯一改变的是电流限制行为、这是一个非常小的变化。

    下图来自数据表(当前修订版、修订版 P)中的图8-5。

    发表 M 之前、TPS2052BDGNR 的电流限制行为遵循了左图"峰值电流限制"。 该图显示、当电流达到 Ios (电流限制阈值)时、在稳定回 Ios 之前存在一个向上 Ioc 的临时电流过冲。

    现在、TPS2052BDGNR 的电流限制行为遵循右侧名为"平坦电流限制"的图表。 此图显示不再存在 IOC、因为当电流达到  IOS 时、它会保持在  IO 上。

    BR、

    成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、成山

    最后一点。
    修订版中的峰值电流限制 m 以及版本中的平坦电流限值 P (电流)的工作方式不同、因此我理解内部设计发生了变化。 是这样吗?

    (或者是否仅在数据表中更正为原始正确行为?)

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke:

    是的、 当我们从 LBC4过渡到 LBC9时、设计发生了改变。 它之前遵循电流限制并具有峰化行为。 现在、它遵循平坦电流限制行为。  

    供参考-由于 TPS2052BDGNR 是使用 LBC9制造的、因此成本降低了、现在有了更好的电源。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、成山

    感谢您的大力支持。

    我理解得很好。

    谢谢!

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daisuke、

    我将结束该主题帖。 对于任何其他问题、请开始新的查询。

    BR、