This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:有关新芯片的问题

Guru**** 2513775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459003/tps74401-questions-about-new-chip

器件型号:TPS74401

工具与软件:

您好!

我的客户对新芯片有一些问题、如下所示。

问题1:
数据表图5-35是在 Iout=3A 时针对旧芯片测量的结果。
图5-36在什么负载电流下测量?

问题2:
在数据表图5-36中、右侧轴输入电压单位(V)是否正确? 在图5-35中可以看到、在旧芯片上 Vbias 线瞬态为~μ V+/-2mV、但在图5-36中、新芯片的 Vbias 线瞬态为~μ V+/-0.5V、这种较大瞬态在任何应用中都是不允许的。

问题3:
3.5mm x 3.5mm VQFN (RGR)仅包含旧芯片、因为尚未针对 RGR 器件发布 PCN?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    [报价 userid="36030" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459003/tps74401-questions-about-new-chip ]Q1:
    数据表图5-35是在 Iout=3A 时针对旧芯片测量的结果。
    图5-36在什么负载电流下测量的情况如何?

    该页面顶部列出了绘图的一般条件:

    [报价 userid="36030" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459003/tps74401-questions-about-new-chip ]Q2:
    在数据表图5-36中、右侧轴输入电压单位(V)是否正确? 查看图5-35、旧芯片的 Vbias 线暂态为~μ V+/-2mV、但在图5-36中、新芯片的 Vbias 线性瞬态为~μ V+/-0.5V、这种较大瞬态在任何应用中都是不允许的。

    右侧正确- VBIAS 从3.3V 斜升至5V。 左侧是交流耦合输出电压、但缺少单位。 正确的单位是 mV。

    [报价 userid="36030" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459003/tps74401-questions-about-new-chip ]Q3:
    3.5mm x 3.5mm VQFN (RGR)仅包含旧芯片、因为尚未针对 RGR 器件发布 PCN?[/QUOT]

    是的、这是正确的、仅刷新了 RGW 封装、旧版器件消失后、RGR 和 KTW 器件将停用、此器件将仅在 RGW 封装中可用。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    感谢您的答复。

    对于 Q3、RGR 封装何时停产?
    推荐使用哪些 P2P 替代器件?

    此致、

    K.. 平野  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    传统器件缺货的时间范围估计非常困难。 通常不可能给出预计的缺货季度、因为这取决于客户是否购买。  

    您是否要求 RGR 封装的 P2P 替代产品?  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    是的、我 要求为 RGR 封装选择 P2P 替代方案。

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    我进行了检查、但很遗憾、RGR 封装中没有相应的 P2P 器件。  

    此致、

    Nick