This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:申请确认 BQ24297'充电错误查询

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451146/bq24297-request-for-confirmation-of-bq24297-s-charging-error-inquiry

器件型号:BQ24297

工具与软件:

您好、TI 专家

客户询问在 BQ24297审查期间充电错误的原因。

客户检查充电操作、从3.1V 到4.1V、以0.1V 为增量、看看是否根据电池电压充电。

1) 3.1~3.55V:充电正常。

2) 3.58V ~ 4.12V:未充电(充电是间歇性的,每次 C 型充电器插电的概率小于10%)。 90%的时间不充电。)

(请查看随附文件中的原理图和 PCB 器件)。

e2e.ti.com/.../Charger-IC-Error-_2800_BQ24297_2900_.pptx

q1)这是过去使用过且当时正常工作的器件、因此我认为不存在电路问题、但请再次回顾一下。

Q2)还是 PCB 图案有问题?

Q3)您能否如上所述确认导致充电错误的因素?

Q4) 如果未连接 I2C 且执行了运动、是否会发生这种情况? (Ex_Default 模式)

有什么方法解决这个问题吗?

如果您还有其他需要、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    我们正在调查您的问题、并在当天结束前予以回复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    当 BQ24297正在充电且未充电(在更高电压下)时、您是否可以共享 I2C 寄存器转储?

    当它们递增充电电压时、您是否意味着它们是通过 充电电压控制寄存器 REG04中的 I2C 调整充电电压寄存器?

    很难审查原理图,因为它是模糊的,也因为布局是困难的,因为我们不能仔细看特定的网只包含布局的屏幕截图。 如果在不同的工程中使用相同的原理图和布局而没有问题、则很可能是寄存器设置。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    我同意您的看法、这可能不是电路问题、而是寄存器问题。

    我向客户咨询、他们说它在默认模式下运行、但不连接 I2C。

    客户希望在默认模式下使用它。

    在默认模式下使用时、是否会出现上述现象?

    查看数据表中的表9-10中的预充电/终止电流控制寄存器、默认设置为256mA。 (登记号:0001)

    由于高终止电流设置、充电可能会在4.2V 左右结束、并以较低的电池电压(3.58V)结束吗?

    如果如此、如果我将此寄存器值更改为0000、则会是128mA。 这可以解决问题吗

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    您能否分享 USB 连接的良好和不良设备的示波器捕获结果? 是否需要 VBAT (尽可能靠近充电器 IC)和 IBUS/IBAT?

    当充电正常而插入 USB 后未充电时、VBUS、VBAT、VSYS 的直流状态是怎样的?

    默认充电电流较高(2A)根据 IR 损耗、它可能会提前终止充电。

    I2C 寄存器转储有助于确认这些可疑情况;当正在充电但未充电(失败状态)时、请协助确认这一点。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller

    一旦我们收到客户的反馈、我们将作出响应。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller

    很抱歉这么晚才回复。

    首先、正常和异常条件下的波形(VBUS、VBAT、VSYS)如下所示。

    (但 由于2类通道误差、未测量 VBAT 输出。)

    充电和不充电时的寄存器转储如下。

    当我在未充电的情况下查看寄存器时、它看起来已复位。 对吗?

    您知道在什么情况下会发生这种现象吗?

    这可能是设置问题吗?

    作为参考、客户向电路中的 SCL 和 SDA 引脚施加了一个2K Ω 上拉电阻器。 这也会成为问题吗?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    我们正在研究这一问题、并将在一天结束时作出回应。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WyattKeller

    您检查过吗?

    首先、请查看上面的查询、另外我想要求进行电路审核。

    e2e.ti.com/.../Schematic_2800_BQ24297_2900_.pdf

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady

    我正在与 Wyatt 一起研究这一个。

    当我查看注册表时、如果它没有充电、它似乎已重置。 正确吗?

    它们确实看起来是复位的、具有某些可能的原因、看门狗或某些类型的 POR 事件。

    [报价 userid="459548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451146/bq24297-request-for-confirmation-of-bq24297-s-charging-error-inquiry/5588025 #5588025"]客户向电路中的 SCL 和 SDA 引脚施加了2Kohm 上拉电阻。 这是否也是一个问题?

    2k 应该不是问题、但10k 更好。

    我想申请一份电路评论。

    检查电路并看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill John

    感谢您的响应。

    如果充电在高达3.55V 的情况下正常、但在3.58V 之后充电无法正常工作、如果这是复位导致的、为什么会在特定电压下(在3.58V 之后)发生复位(看门狗或 POR 事件)?

    客户尚未解决此问题。 是否有需要修复的解决方案或器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady

    通过查看寄存器、我可以看到几点:

    1.) REG08 DPM_STAT bit 3 --在正常运行期间、它处于 VINDPM 中、该位设置为1。  这是预期行为还是输入电源出现了问题?

    2.) REG05 WATCHDOG BIT 4/5 --计时器设置为40秒  系统必须以某种速率进行复位、以防止复位。  I2C 问题是否会阻止复位?