工具与软件:
您好、TI 专家
客户询问在 BQ24297审查期间充电错误的原因。
客户检查充电操作、从3.1V 到4.1V、以0.1V 为增量、看看是否根据电池电压充电。
1) 3.1~3.55V:充电正常。
2) 3.58V ~ 4.12V:未充电(充电是间歇性的,每次 C 型充电器插电的概率小于10%)。 90%的时间不充电。)
(请查看随附文件中的原理图和 PCB 器件)。
e2e.ti.com/.../Charger-IC-Error-_2800_BQ24297_2900_.pptx
q1)这是过去使用过且当时正常工作的器件、因此我认为不存在电路问题、但请再次回顾一下。
Q2)还是 PCB 图案有问题?
Q3)您能否如上所述确认导致充电错误的因素?
Q4) 如果未连接 I2C 且执行了运动、是否会发生这种情况? (Ex_Default 模式)
有什么方法解决这个问题吗?
如果您还有其他需要、请告诉我。
谢谢你。