This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:如何设计输出为24V/0.5A 的非隔离式 POE?

Guru**** 2509805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TPS23753, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458099/tps23753a-how-to-design-for-non-isolated-poe-with-an-output-of-24v-0-5a

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:TPS23753TL431、TLV431

工具与软件:

Dears、

   客户想要在输出为24V/0.5A 的非隔离式 POE 上使用 TPS23753。 我们找到了随附的文档、其中显示了12V 输出。 需要修改哪些参数才能实现24V 输出?

e2e.ti.com/.../TPS23753APW-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Jon、ö m

    感谢您发送编修!

    我将探讨你的问题、并在本周回复你。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    请查看以下评论、如果您有其他问题或疑虑、请告诉我。  

    1.调整反馈环路。 将 TLV431添加到具有36V 额定值和~2.5V Vref 的 TL431。 也最好使 R31和 R30提高3倍或4倍、使 R13提高2倍。   

    2.将68uH 电感增加到100 - 400uH  

    3.相应地以更高的额定电流调整 D2、D2缓冲器、输出电容器。   

    此致、

    Diang