This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:从 MCU PCB 断开 BQ25720 PCB 后 I2C 引脚短接至接地

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458123/bq25720-i2c-pins-shorted-to-grounded-after-disconnecting-bq25720-pcb-from-mcu-pcb

器件型号:BQ25720

工具与软件:

在我们的设计中、我们有两块 PCB:一块采用 BQ25720充电器 IC、另一块采用 STM32 MCU。

我们遇到了一个问题、断开 BQ25720 PCB 似乎会导致充电器上的 I2C 引脚对地短路、从而导致不可逆的损坏。 根据我们的测试、确保两个 PCB 在断开期间保持一致的接地连接似乎可以防止这个问题。 但是、在最终设计中、我们无法始终保证在 PCB 断开连接期间进行接地连接。

两块 PCB 已在 I2C 引脚上包含 TVS 二极管。

导致该问题的原因可能是什么?我们可以采取哪些额外措施来保护 I2C 引脚在 PCB 断开连接期间免受损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alexandru、

    这很奇怪。 我认为这与 BQ25720无关。 连接 SMBus 时、请仅尝试使用三根线- SDA、SCL 和 GND。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您的答复。

    当我们断开 MCU PCB 时、电池仍然连接到 BQ25720。 在两个 PCB 之间、我们只有 SDA、SCL 和 GND 连接。 此外、上拉电阻位于 MCU PCB 上。

    我的假设是、将 BQ25720 PCB 与主 PCB 断开也会断开接地、这可能会导致 SDA 和 SCL 线路出现问题。 我可以采取哪些措施来更好地保护 BQ25720侧的这些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alexandru、

    我们始终从 BQ25720 PCB 上插拔 SMBus 连接器、而不会出现任何问题。 SDA/SCL 是具有1K~10K 上拉电阻的漏极开路线路。  

    您可以使用肖特基二极管保护线路、如下所示。  

    此致、

    老虎