工具与软件:
您好、TI 团队: 
该主题与以下内容相关: 
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131000/bq76952-the-connection-demand-of-bq76952-when-connecting-fewer-batteries/4211011?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq76952%2525252520cell%2525252520connect#4211011
是否必须短接未使用的电池或者它们是否可以保持未连接状态? 与 EVM 一样、我们的设计具有可变数量的连接电池(3至16)。 
 数据表中 显示(7.6.1.2): 
"如果不需要跨互连进行此连接(或者最好避免额外的电阻器和电容器)、则应使用未使用的电芯输入引脚 应该的 应短接至相邻的电芯输入引脚、如 VC13的图7-2所示" 
如果必须短路、是否可以在端子块上从外部短接电池、或者是否应该在设计中添加跳线以尽可能短接至 BQ 引脚? 
 EVM 文档中 显示(4.5): 
"为了进行基本评估、可通过在输入端子块上短接未使用的电池来减少电池节数。 短接电池时请遵循数据表中的建议。 这适用于电池仿真器和电池的运行、但在瞬变测试中会产生一些副作用、因为它将短接的电阻器并联至电池、而电池 IC 的电容器为所用输入提供了信号路径"。 
谢谢! 
Francis Jiang
Matt Sunna