This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:连接少于16节电芯时的接线

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459348/bq76952-wiring-when-connecting-fewer-than-16-cells

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好、TI 团队:

该主题与以下内容相关:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131000/bq76952-the-connection-demand-of-bq76952-when-connecting-fewer-batteries/4211011?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq76952%2525252520cell%2525252520connect#4211011

是否必须短接未使用的电池或者它们是否可以保持未连接状态? 与 EVM 一样、我们的设计具有可变数量的连接电池(3至16)。

数据表中 显示(7.6.1.2):

"如果不需要跨互连进行此连接(或者最好避免额外的电阻器和电容器)、则应使用未使用的电芯输入引脚 应该的 应短接至相邻的电芯输入引脚、如 VC13的图7-2所示"

如果必须短路、是否可以在端子块上从外部短接电池、或者是否应该在设计中添加跳线以尽可能短接至 BQ 引脚?

EVM 文档中 显示(4.5):

"为了进行基本评估、可通过在输入端子块上短接未使用的电池来减少电池节数。 短接电池时请遵循数据表中的建议。 这适用于电池仿真器和电池的运行、但在瞬变测试中会产生一些副作用、因为它将短接的电阻器并联至电池、而电池 IC 的电容器为所用输入提供了信号路径"。

谢谢!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronan:

    Unknown 说:
    是否必须短接未使用的电池或者它们是否可以保持未连接状态? [报价]

    建议所有 VC 引脚都连接到相邻的 VC 引脚、实际电芯(通过 R 和 C)或电池组互连电阻(通过 R 和 C)。 表16-3. 端接未使用的引脚 数据表中 对此进行了更详细的说明。 请勿将它们保持未连接状态。

    如果短路是强制性的、是否可以将电池在端子块外部短接或者是否应该在设计上添加跳线以尽可能靠近 BQ 引脚短接?

    在端子块上短接电池是可以的、如中所示 图4-4. 14节电池简单评估配置示例 指南"的重要部分。

    此致、
    Alexis

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我们将它们简短一些。

    我们的设计与此 TIDA 非常相似: https://www.ti.com/tool/TIDA-010247

    与 EVM 相比、此设计增加了一个平衡电路。

    它是否也可以在端子块上从外部短接?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronan:

    它应该仍然可以在端子块处进行外部短路、如前面提到的图所示。

    此致、
    Alexis