Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ2980
Thread 中讨论的其他器件:BQ25170、 BQ2980
工具与软件:
我现在已经拥有 BQ25170 EVM 和 BQ2980EVM。 根据您的评论、我确实将2980 EVM 上的电流感应电阻器更改为90m Ω、运行顺利、因此 我认为 这不会导致我出现问题。 我遇到了奇数行为。 我有一个可充电锂电池、其中有一个热敏电阻、所以这是一个3线电池、由 Batt+、Batt-和 TS (热敏电阻)组成。 我来告诉您这个场景是有效的。 我将使用设置为5V 的电源 为 BQ25170充电器板(J1)供电。 当按如下方式将锂 电池连接到 BQ25170时:BAT+接 J2 OUT (BAT+)、BAT-接 J2 GND (BAT-)、TS 接 J2 TS、电池充电器工作正常。 电池在200 mA 充电、因为 ISET 为1.5K。 这是预期的操作。 此外、BQ25170、PG 和 STAT 上有2个 LED 、均呈稳定绿色。