This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170EVM:使用 BQ2980的锂电池保护

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ2980
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452362/bq25170evm-lithium-battery-protection-using-a-bq2980

器件型号:BQ25170EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ25170BQ2980

工具与软件:

我现在已经拥有 BQ25170 EVM 和 BQ2980EVM。  根据您的评论、我确实将2980 EVM 上的电流感应电阻器更改为90m Ω、运行顺利、因此 我认为 这不会导致我出现问题。  我遇到了奇数行为。  我有一个可充电锂电池、其中有一个热敏电阻、所以这是一个3线电池、由 Batt+、Batt-和 TS (热敏电阻)组成。  我来告诉您这个场景是有效的。  我将使用设置为5V 的电源 为 BQ25170充电器板(J1)供电。  当按如下方式将锂 电池连接到 BQ25170时:BAT+接 J2 OUT (BAT+)、BAT-接 J2 GND (BAT-)、TS 接 J2 TS、电池充电器工作正常。  电池在200 mA 充电、因为 ISET 为1.5K。  这是预期的操作。  此外、BQ25170、PG 和 STAT 上有2个 LED 、均呈稳定绿色。   

现在、当我添加 BQ2980 EVM 时、相应的功能不再起作用。  充电器 EVM 上的绿色 STAT LED 以1Hz 的频率闪烁、表示发生了故障。  我来解释一下我的联系。   
  BQ25170 EVM           BQ2980EVM    电池(可充电锂电池)
   J2输出 Bat+-------   >   J1 Pack+
   J2 GND Bat------------  >   J1 Pack-
   J2 TS        -------------------------------------------------------- > TS
                         J2 Bat+-------   >电池+
                         J2 Bat--------   >电池-
如果我的连接信息不清楚、我可以尝试绘制连接图表来帮助您。  长话短说、我将电池直接连接到充电器 EVM 时、它会充电正常。  当我在电池和充电器之间添加 BQ2980时、STAT 指示灯以1Hz 的频率闪烁、并且电池不会充电。
谢谢你
Diane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diane:

    我认为这不是 BQ25170器件的问题、BQ2980似乎达到了保护阈值之一。 您能否分享一下电池电压是多少? CTR 引脚是保持低电平还是高电平?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diane:

    图表肯定会很有用!

    连接充电器时、您是否有 BQ298x 的 CHG/DSG 引脚的波形?  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我附上一个示意图、说明电池和我拥有的两块评估板之间的连接。  您对 CTR 的评论可能是问题所在。  您可以从图中看到、它没有被控制。  我们真的不想使用处理器来控制它。  我们希望这完全是一个硬件解决方案。  当电池过电流(200mA)或过电压(>4.2V)时、我们希望保护器件关闭充电、只能通过电路板的完整下电上电复位。  您提到了 CHG/DSG 波形。  我没有,但我可以捕获任何你认为有用的信号。  但是、我认为 CTR 可能是我的问题、因为我当前的情况是它只是浮动的、如我的图表所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diane:

    该工程师目前不在办公室、无论今天还是明天。 他们将在星期一回来提供回复。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diane:

    作为快速测试、您可以尝试将 EVM 上的 CTR 短接至 VSS。 以排除它会导致任何问题。

    是的、如果您可以在连接充电器时获得 CHG 和 DSG 的波形、那很好! 两个引脚都应该为高电平。 如果您卸下充电器、部件是否从故障状态恢复?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我找到了几件事。  首先、我的充电器设置为在200mA 充电、而我的 BQ2980评估板设置为防止200mA 发生过流、这就是充电器出现故障的原因、因为两个值相同、所以它始终存在故障。  为了确认这一点、我在 BQ25170评估板上将 ISET 设置为100mA、现在我的参数不再出现故障。  我可以继续对此进行测试并进一步说明该器件的特性、但我有一些问题。

     在上面、我被告知在 BQ2980评估模块上放置一个90m Ω 的 Rsense、以在200mA 处跳闸。  我对如何得出这一点有点困惑,但让我告诉你我的意见,然后请纠正我。  表4 (器件比较表)显示了 BQ298000的-8mV OCC、该器件型号让我感到困惑。  BQ2980EVM 在 BOM 中将器件型号(表3)显示为 U2 = BQ2980RUG、但表4 (器件比较表)未显示该器件型号、因此我在那里对器件型号感到困惑。  接下来、 7.3.3充电过流(OCC)状态显示"当(VCS–VSS)< OCC 时、器件会检测到 OCC 故障"。  我想 OCC 是-8mV、那么如果我使用欧姆定律、而我想以0.2A 的电流跳闸、我求解一个电阻、但我没有得到90m Ω。  因此、请描述您的公式。

    2. 目前的最后一个问题、 表4 (器件比较表)显示了 OVP 为4.2V 的 BQ298218。  我需要4.2V 电压、因此我"假设"这是我需要的器件型号。  现在、对我来说很难理解 的是显示"PTC/ CTR Config"的列、该列显示了"PTC/ Pullup Enabled" 5MΩ Pullup、而该列与所有其他器件不同。  如果我可以帮助、我真的不想使用 PTC。

    不管怎样、再次感谢您的帮助、我期待您的回答。

    Diane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工程师将在冬季假期到新年结束。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diane:

    [报价 userid="604423" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452362/bq25170evm-lithium-battery-protection-using-a-bq2980/5584354 #5584354"]我认为 OCC 是-8mV、如果我使用欧姆定律想以0.2A 跳闸、我求解电阻、但我没有求解90m Ω。  因此、请描述您的公式。

    则是正确的。 如果 OCC 为-8mV、则使用欧姆定律、可得出-8mV/OCC 200mA = 40m Ω。 我不知道为什么 EVM 看起来不同、我认为 EVM 上的应该是 BQ298000。 您可以测试器件的 OVP 是什么? 是否与表4中的另一个器件匹配?

    2.  最后一个问题、 表4 (器件比较表)显示了 OVP 为4.2V 的 BQ298218。  我需要4.2V 电压、因此我"假设"这是我需要的器件型号。  现在、对我来说很难理解 的是显示"PTC/ CTR Config"的列、该列显示了"PTC/ Pullup Enabled" 5MΩ Pullup、而该列与所有其他器件不同。  我真的不想使用 PTC 如果我可以帮助它。

    如果不需要、则无需使用 PTC。 您可以使用固定的电阻值、例如10k Ω。 则引脚不会影响功能。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我为您提供了一张快照。  东西看起来非常好。  我来解释一下、但您可以看到、我已经标记了布线。  绿色是一个电流探头、TCP0030A、固定在锂红色导线上。  紫色迹线是我的 PACK+。  您可以看到、当我短接 ISET 时、电流会穿过屋顶、但在400usec 内变为0、因此我认为这很好。  PACK+会短暂上升、然后恢复正常。  让我困惑的是为什么 CHG 和 DSG 在这一事件中保持较高水平。  您能评论一下吗?  我需要购买一个 RSENSE、让我可以在200mA 充电。  如您所见、我必须更改充电电流、因为我的 RSENSE 设置为在200mA 处跳闸、这样就会始终跳闸、这并不好。  请告诉我您对线迹的看法、然后我将为您订购一些器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diane:

    关于 ISET、我假设您是指充电器。 如果 CHG/DSG 都为高电平、则我假设充电器本身触发了保护。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个看起来不错的新快照。  在这里、我将充电器的内外短路、这是一项 CSA 测试。  可以看到、在短路之前、电池正在以200mA 按预期充电。  我看到电流和电压尖峰、但随后 DSG 和 CHG 变为低电平、大约在8毫秒左右关闭系统、这在我看来是可以接受的。

    电压确实达到约4.57V (我之前在 Fluke 电压表上使用峰值模式)、但随后如您所见、电压降回到正常状态。  我们电池的额定电压为4.2V、但我希望这是可以接受的、因为它下降得很快。  我仍然对器件型号感到困惑。  在评估板上、BOM 显示器件型号为 BQ2980RUG、但它不是 Digikey 中的有效器件型号。  您能解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diane:

    是的、这看起来很好。 只要低于 OVP 延迟、4.57V 电压就可以正常使用、因此我不用担心。

    我同意使用 EVM、但 BOM 上的 BQ2980RUG 很可能是制作此电路板的工程师犯的错误。 如果正确完成、EVM 板上的 IC 应为 BQ298000RUG。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon