This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:镍氢电池所需的设置- Golden Image

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436106/bq34z100evm-setting-needed-for-nimh-battery---golden-image

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-R2BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

我的电池组是一款12节1.2V 镍氢电池、具有标称4000mA   我已经阅读了 BQ34Z100-R2数据表、EVM 文档以及 SLUA903、SLUUCO5A 和 SLU925。  我已使用 Battery Management Studio 1.3.125成功完成了校准周期。  我能够更新化学物质列表、并在列表中找到了我的 FDK 电池。  我对化学物质进行了编程、但收到了  "成功编程的化学物质。 目标 bqz 容器是旧的、需要更新。" 显示的帧类型。  我发送 CHEM_ID 命令、它反映了正确的化学成分。  我认为我在这方面做得不错。

我发现上面我提到的所有文档在如何学习电池单元和创建用于生产的黄金映像方面似乎有着稍微不同的指令集。  为了正确执行学习周期、必须在数据存储器中设置所有内容。

1) 1)我是否需要选择 NiMH PBA_VCT_DT 或 NiMH PBA_VCT_DV?  我在其中一个文档中读出的所有选择都无效?

2)数据存储器中有这么多设置,我不是100%确定哪些设置要改变,哪些不会改变。  是否有必须更改的所有内容的列表?

3) 3)某些应用手册提到了何时启动 IT_ENABLE、而有些应用手册没有提到全部。  我应该从电池完全放电开始吗?

4) 4) SLU925还具有基于化学成分的特殊指令。  这是应该遵循的原则吗?

有人能指导我遵循哪种程序吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    1.可以,您需要选择其中一个设置。 您可以阅读 TRM 的第3.7节以了解终端设置。

    2.我建议首先更改学习周期所需的参数(https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf)

    3.我建议从 IT_ENABLE 开始,发送复位命令,然后放电为空。

    4.能否链接此文档(SLU925)、我无法在我这边找到。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉...我指的是 SLUA925。   /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6254.How-to-Complete-a-Successful-Learning-Cycle-for-the-BQ34z100.pdf

    我将尝试按照您指定的步骤操作、看看效果如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    是的、您应该遵循文档 SLUA925。 实时了解完成学习周期的最新进展。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    在 TRM 中查看3.7时、我有几个问题。

    我的充电器提供恒定电流1500mA。  插入后、电池包电压会跳至16.5V 至17V、具体取决于电池的电流。 下面是最后充电1.5小时的图表。

    快速充电期间的峰值电池电压为17.7V-17.9V、具体取决于电池组。  快速充电后、充电器以大约250mA 的电压进入 topoff charge 模式15分钟。  此时、电压在15分钟结束充电后从18V 降至17.2V、并在16.85V 左右结束。   在此期间、随着电荷尝试以更多电荷耗尽、电流和电压会波动。   然后、充电器在50 -60mA 时进入涓流充电模式。  我将尝试使用负差值电压法来确定充电终止。  我不确定如何设置以下设置。

    • 设置 NiMH PbA Cell 负 Delta Voltage (mV)–(17-100mV)-是每个电池还是总共电池?
    • 设置 NiMH PBA 电池的负时间差(s)–(16-255s)
    • 设置 NiMH PbA Cell 负电压差(mV)(4200-32767mV)-这个必须是总电池组电压

    根据我的充电结束图形、我不确定要将值设置为什么值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    电压将是多少 Δ V。 "Delta Time"(增量时间)将保持为默认值。 双电压差表示整个电池组。

    至关重要、您将遵循此图中的指导原则。 您是否还有温度图?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电池组没有与电池组相连的热敏电阻、所以我使用的是评估板。  我不确定如何能够获得准确的温度图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    您可以从评估板上拆下热敏电阻并将其放在电池组上。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还需要设置温度吗?  我想我可以选择 Δ V 或 Δ T、我选择了 Δ V

    我已将所有设置配置为我认为正确的设置、并多次尝试完成学习周期、但没有成功。 重复充电、放松、放电和放松的过程已成为一个令人沮丧和耗时的锻炼,没有进展。

    我所使用的电池化学成分为6108、这与我电池组中的电池单元相匹配。 我已更新化学成分设置、并发出 CHEM_ID 命令以确认匹配。 附件是我用于配置电池的设置。

    我已经对电池放电、让它放松、并确认 VOK 和 RDIS 位符合预期清除。 按照 SLUA903文档的第3.2.2节中的规定设置其余标志。 在充电周期中、VOK 位会适当设置、并且 FC 位会在充电完成之前设置。 让电芯再次静置后、VOK 位将清除、REST 位、而 RDIS 位将清除。 但是、更新状态保持为0x04、从不前进到0x05。  也许我错过了一些东西,但我不知道还有什么可以尝试。

    我附上了一份包含两个放电/休息/充电/休息周期的日志作为参考。 我不确定需要进行哪些调整或采取哪些措施才能成功完成学习周期。 这一进程不应是一个充满挑战或耗费时间的进程。 如果能提供任何指导、将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../Battery-Log.csve2e.ti.com/.../6087.Settings.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    我查看了这些数据、发现 QMax Pass Q 已正确更新。

    该寄存器复位为0这一事实表示 QMax 正在更新、这是学习状态必须为0x05。 我以前见过报告、有时记忆状态寄存器不会更新(尽管很少见)。 我建议手动将 Learned Status 寄存器更新为0x05 (您可以在数据存储器中执行此操作、该寄存器应该称为 Update Status)。 然后、您应该再次对电池进行一次完全放电、然后再次导出 gg 文件。 这样、我们可以查看 QMax 和 Ra 表值是否更新了。

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adrian!

    我将会重新开始学习循环。 如果状态未更新为0x05、我是否需要执行任何特定操作来强制它? 我记得过去尝试手动执行此操作、但它始终恢复为0x04。 在接下来的几个小时内完成放电、休息、充电和休息循环后、我计划再试一次。 我只想确认是否需要发送任何其他命令、以确保值变为0x05并在重复放电周期时继续存在、从而更新 QMax 和 Ra 表。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    我相信、您应该只需使用 BQStudio 在数据存储器部分手动更改它。 我不认为有任何特殊的技巧。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试 再次将电量监测数据存储器的更新状态从04更改为05、毫无希望。  我键入05、然后按 Enter、它进入04。  我尝试更改为05并按"全部写入"、它返回到04。  我不知道该怎么做。  我一直在处理这个问题已有很长一段时间,真的不知道下一步该做什么。  现在我将再次放电。  非常感谢在我应该努力的方面提供任何其他帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外...我的放电率是否过高可能会导致问题?  我有一个标称的4000mA 100包。  充满电后、电量监测计显示~ó n 3750mA、我正在~ó n 770mA 放电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    我还尝试了导出 gg.csv 文件、在文本编辑器(而不是 Excel)中手动更新状态、将其重新加载到 BMS Studio 中、然后选择"Write All"。 但是、当我执行"Read All"(全部读取)时、更新状态始终会恢复为04。

    我真的对自己该做的事情感到不知所措、非常感谢您提供有关解决此问题的任何指导。 我注意到 Ra Table 中的值偏离了默认值、因此学习过程似乎按预期运行。 但是、我在这一点上不明白。

    黄金映像是否可以与更新状态04一起使用? 如果没有、您会建议哪些替代步骤? 此外、我目前使用的是 BMS 版本1.3.125—其他版本是否可以帮助我摆脱这个问题?

    提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    这是一个非常奇怪的问题,你正在经历和抱歉花了一段时间回到你。 是的、让我们将 BQStudio 版本更新到1.3.127的最新版本。 让我们还确保您使用的是最新的 EV2400固件(版本0.32) https://www.ti.com/tool/EV2400。

    我们可能尝试的另一种做法是在电量计上编程新的 srec 文件、并尝试通过手动写入来更新状态寄存器。

    此致、

    Adrian