This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2511025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459882/power-management-forum

器件型号:TPS62085

工具与软件:

您好!

我想请您在下图中详细说明这句话 (图片中以黄色突出显示)。  这张图片 来自文档:FPGA 的电源定序

特别是在上电过程中、Δ T、如果温度发生变化、PGOOD 引脚是否会异常输出并导致下一级直流/直流不被启用?

此外、通过这种方式将 PGOOD 引脚级联到使能引脚会发生哪些不可靠的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PG 引脚的运行方式不应异常。  使用电容器时、延迟时间可能变化很大。  我在应用手册的第3点对此进行了更详细的解释: https://www.ti.com/lit/an/slyt730/slyt730.pdf

    您的应用需要什么?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    在我的应用中、我使用了四通道直流/直流转换器、并通过级联 PGOOD 和 EN 引脚来控制四个通道的上电序列。
    我们可以假设通过为 PGOOD 引脚选择合适的上拉电阻器和电平、我们可以可靠地控制上电序列吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用哪种直流/直流转换器?

    该序列应始终由 PG 和 EN 引脚控制。

    如果您想添加额外的延迟时间、则可以添加电容器、使用 SVS 等

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在应用中使用了 LTM4644。  我将 PGOOD 引脚拉至6V、但在温度变化很大时、PGOOD 引脚无法正常上拉。 我想弄清楚原因。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是 TI 提供的器件、因此我无法解释为什么它不起作用。

    您需要多大的输入电压、输出电压和输出电流才能推荐替代器件?

    Chris