Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, CSD13202Q2, TPS55289
主题中讨论的其他器件: CSD13202Q2、 TPS55289
工具与软件:
您好!
我一直在尝试通过更改引脚 FSW 上开关频率的电阻来更改 TPS55288的开关频率。 理想情况下、我希望有600kHz+的开关频率、但当我切掉当前板载电阻(400kHz/50kOhm)以21.5kOhm 开关频率~900kHz 时、高侧 FET 最终将熔断。 根据我的原理图捕获和数据表、一切看起来都已正确配置、能够在9.09k Ω 至100k Ω 范围内的任何位置更改此电阻器。 我想知道是否有任何具体的原因来说明此 FET 出现故障、并希望在为600kHz 开关频率配置放置新电阻之前得到答案、因为这些电路板 受到限制、不希望 FET 再次损坏。
我已将原理图附在这里。 故障的 FET 是 Q6。