This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:更改开关频率时高侧 FET 断开

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, CSD13202Q2, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458215/tps55288-high-side-fet-broken-when-changing-switch-frequency

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: CSD13202Q2TPS55289

工具与软件:

您好!  

我一直在尝试通过更改引脚 FSW 上开关频率的电阻来更改 TPS55288的开关频率。 理想情况下、我希望有600kHz+的开关频率、但当我切掉当前板载电阻(400kHz/50kOhm)以21.5kOhm 开关频率~900kHz 时、高侧 FET 最终将熔断。  根据我的原理图捕获和数据表、一切看起来都已正确配置、能够在9.09k Ω 至100k Ω 范围内的任何位置更改此电阻器。 我想知道是否有任何具体的原因来说明此 FET 出现故障、并希望在为600kHz 开关频率配置放置新电阻之前得到答案、因为这些电路板 受到限制、不希望 FET 再次损坏。

我已将原理图附在这里。 故障的 FET 是 Q6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    感谢您联系我们。

    1.输入电压范围、输出电压、输出电流是多少? CSD13202Q2只有12V VDS。

    2.电流补偿参数太差 环路必须不稳定。 请帮助提供输出电容的器件型号、以计算环路参数/

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:  

    输入电压范围为4.8V-8.4V、输出电压为6V、最大输出电流为5A。 我们不应超过输入电压上的12V VDS。  

    2.输出电容器的器件型号如下:

    C45:CL10A105KA8NNNC
    C47:CL31A226KOHNNNE
    C58:CL31A226KOHNNNE
    C64:CL31A226KOHNNNE
    C65:20SVPF56MX
    C39:UWT1V221MNL1GS



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liam、由于带宽限制、我会在本周晚些时候给您回复。 谢谢。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    在这个功率等级下您是否考虑 TPS55289? 它是完全集成的。 在某些瞬态情况下、Vin 可能会增加、因此不建议使用12V MOSFET。

    对于补偿参数、建议使用 R79=10k、C66=10nF、C69=100pF。

    电流补偿参数是极其不合理的。 器件会产生巨大的振动。 因此 TPS55288和 MOSFET 都存在损坏风险。 请使用建议的参数进行评估。

    此致、

    Mulin