This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521908 PMIC 时序反向问题

Guru**** 2770845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, AM2431, TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430189/tps65219-tps6521908-pmic-timing-reversed-issue

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:AM2431TPS22965、TPS54320

工具与软件:

我对 PMIC 时序有一些问题。 PMIC 器件型号为 TPS6521908 、MPU 是 AM2431。

请帮助分析原因并评估风险。

谢谢你。

 

1.上电时序问题

Buck1 0.85V 和 MCU OSC0-XO 之间的时序相反、我们不 知道为什么会发生这种情况。 反向时序会导致什么影响?

测试点为 MCU OSC0 XO 输出引脚。

测量值

 限制

Buck1 0.85V 和 MCU OSC0 XI/XO 之间的时间

-3ms

3毫秒

 

测试波形如下、并使用所需的时序进行比较。

 

断电时序问题

1) Buck1 0.85V 和 MCU OSC0-XO 之间的时序相反、我们不知道为什么会发生这种情况。 反向时序会导致什么影响?

MCU XI/XO 的测试点是 MCU OSC0 XO 输出引脚。

2) GPO2和 VSYS 之间的时序相反、我们不知道为什么会发生这种情况。 反向时序会导致什么影响?

VSYS 的测试点是 PMIC 电源输入6/20/22引脚。

 

测量值

 限制

NRSTOUT 和 Buck3之间的时间为1.1V

0.16ms

>= 0ms

Buck3 1.1V 和 MCU XI/XO 之间的时间

8.5ms

0ms

MCU XI/XO 和 Buck1之间的时间0.85V

-8.4ms

10ms

Buck1 0.85V 和 Buck2 1.8V 之间的时间

0

>= 0ms

Buck2 1.8V 和 LDO3 1.8V 之间的时间

0

>= 0ms

LDO3 1.8V 和 GPO2之间的时间

0.04ms

>= 0ms

GPO2和 VSYS 之间的时间

-1.1ms

10ms

测试波形如下、并使用所需的时序进行比较。

 

 

  

这是下面的 PMIC 部分的原理图。 请帮助检查。 谢谢你。

 

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susie:

    PMIC 时序看起来是正确的、但我同意在同时观察 PMIC 和 MCU 时序时、在振荡器启动和关断以及 VSYS 在 GPO2之前关闭方面存在一些差异。 在关于此主题的应用报告的方框图中(https://www.ti.com/lit/an/slvafk3/slvafk3.pdf ), GPO2应该控制 VSYS 的电源开关的使能引脚,但在您的示波器捕获中,似乎 VSYS 正在某种程度上关闭,而 GPO2没有变为低电平。 您知道为什么在您的系统中会单独发生这种情况吗?  

    您的 PMIC 和 MCU 之间的连接是否与指南中的方框图相同?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  我的设计参考文档。  (https://www.ti.com/lit/an/slvafk3/slvafk3.pdf )

    1 ).您说"GPO2应该控制 VSYS 电源开关的使能引脚",我不 明白。

    您意味着 VSYS (3.3V)是负载开关 TPS22965输出? 不是   负载开关 TPS22965输入电源"VSYS"、

    我想知道哪个测试点 VSYS 是 正确的。 请告诉我。 谢谢你。

    2).您意味着 振荡器的启动和关闭 定序正确。 MCU AM2431可以良好地工作。 对吗?

    目前、我们的 MCU 可以正常工作并正常运行该程序。

    期待回复我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susie:

    由于系统的 VSYS (电源开关的输入)在 GPO2引脚关闭电源开关之前关闭、因此会出现问题。 因此、在关断序列完成之前会切断 PMIC 电源。 如何关闭 VSYS?

    关于振荡器启动、我发现上一个有助于说明的主题是 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1337400/faq-am623-mcu_osc0_xi-starts-timing-slot-is-not-correct 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

       我可以 在1V8A 上电后不久测试振荡器的启动。 我认为 时机正确。

       但我测试了 振荡器 MCU-OSC0 XO 的电压为低电平。 我找不到 振荡器启动电压的规格。

       我想知道电压是0.9V。  是否在正常范围内? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susie:

    我可以将您的线程再分配给处理器团队、因为我只能回答有关 PMIC 的问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经为您分配了话题。 请注意,这是一个在印度的假日周。 如果您未收到回复、请在11月4日的一周内随意 ping 该主题帖。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susie:

    请参阅以下 E2E

    (36) AM6442:HFOSC 的25MHz 晶振逻辑电平-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    断电序列 VSYS 3.3V 反向的问题仍然存在。

    我使用直流/直流 TPS54320生成 VSYS 3.3V 以输入 PMIC。

    然后、我更改 Vstart 和 Vstop 的电阻器值。 I 更改 Vstop  过流保护 从6.98V、到3.9V μ s、但 也在 Vgpo2之前快速下降。  图如下所示。 您能不能对 3.3V 的下降时序做些改变?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susie:

    我不明白此查询与振荡器振幅有何关系。

    如果这是不同的问题、请创建新主题并添加更多详细信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、此问题与" TPS6521908 PMIC 时序反向问题"。

    断电序列 VSYS 3.3V 反向的问题仍然存在。

    我使用直流/直流 TPS54320生成 VSYS 3.3V 以输入 PMIC。

    然后、我更改 Vstart 和 Vstop 的电阻器值。 I 更改 Vstop  过流保护  从6.98V、到3.9V μ s、但 也在 Vgpo2之前快速下降。  您能不能对 3.3V 的下降时序做些改变?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、此问题与" TPS6521908 PMIC 时序反向问题"。

    断电序列 VSYS 3.3V 反向的问题仍然存在。

    我使用直流/直流 TPS54320生成 VSYS 3.3V 以输入 PMIC。

    然后、我更改 Vstart 和 Vstop 的电阻器值。 I 更改 Vstop  过流保护  从6.98V、到3.9V μ s、但 也在 Vgpo2之前快速下降。  您能不能对 3.3V 的下降时序做些改变?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susie:

    谢谢你。

    [报价 userid="628564" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430189/tps65219-tps6521908-pmic-timing-reversed-issue/5499870 #5499870"]然后我更改 Vstart 和 Vstop 的电阻值。 I 更改 Vstop  过流保护  从6.98V、到3.9V μ s、但 也在 Vgpo2之前快速下降。  您是否有任何想法可更改 3.3V 的下降计时。

    这似乎是关于  TPS54320的问题

    您能向我确认一下、以便分配给专家吗?

    这是 PMIC 专家之前提到的问题  

    由于系统的 VSYS (电源开关的输入)在 GPO2引脚关闭电源开关之前关闭、因此出现了问题。 因此、在关断序列完成之前会切断 PMIC 电源。 如何关闭 VSYS?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为很长一段时间没有响应。 我正在关闭该主题。 如果您想继续讨论、请随意使用 ping。

    此致

    Ashwani