Other Parts Discussed in Thread: TL7660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL7660 工具与软件:
您好、TI:
我随附 TL7660 IC 的原理图设计 pdf。 我将使用该 IC 将5V 转换为-5V。 我按照产品说明书设计了该电路。 请您对此进行回顾并提供反馈。
另外、我找不到任何用于仿真此特定 IC 的支持文件。 您能否共享这些文件或指导我在哪里为 TL7660 IC 进行仿真。
谢谢、此致
Priyanshu