This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:需要仿真文件

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459673/tl7660-simulation-files-required

器件型号:TL7660

工具与软件:

您好、TI:

我随附 TL7660 IC 的原理图设计 pdf。 我将使用该 IC 将5V 转换为-5V。 我按照产品说明书设计了该电路。 请您对此进行回顾并提供反馈。

另外、我找不到任何用于仿真此特定 IC 的支持文件。 您能否共享这些文件或指导我在哪里为 TL7660 IC 进行仿真。  



谢谢、此致
Priyanshu

e2e.ti.com/.../TL7660.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanshu:

    您的设计很好。 我不得不说,没有其他有关仿真的支持文件。 很抱歉。