This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:время переключения каналов TPS259470ARPW

Guru**** 2385290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454892/tps25947-tps259470arpw

器件型号:TPS25947

工具与软件:

您好!

我组装了一个来自4通道 TPS259470ARPW 的优先级电源控制器电路。 所有通道的输出连接在一起、并为具有9欧姆负载和470 μF 电容器的脉冲电源馈电。

一个通道关闭而下一个通道打开的时间是200 μs。 有必要缩短该时间。 在 ITIMER 和 dVdt 端子处、我将电容器从开路更改为10 μF。 它没有帮助。

如何调节信道切换时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    保持 dVdT 断开可设置电子保险丝的快速响应、您可以控制 OVP (而不是 EN)。 UVLO、从而最大限度地减少导通延迟。

    工作电压是多少?  

    您能否分享系统方框图和最终应用详细信息?

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rakesh!
    感谢您的回答。 dVdT 也是开放的、没有帮助。 我没有注意到通道切换速度有所提高。
    上部通道 VUSB 的电压= 5V (来自 USB 连接器)。 电压 VIN1-VIN3 = 3.0...8.4V、由锂电池供电。
    通道越高、其优先级就越高。
    还有另一个非常严重的问题。 当优先通道 VIN 的电压平滑降低至关断阈值时、如果下一个优先通道已经开启、这些通道开始在彼此之间切换。 第二个通道的电压会传输到第一个通道的输入。 此时 UVLO 上的信号超过导通和关断阈值。 这个过程不止如此。
    如何摆脱这种影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    eFuse 的导通延迟约为100us。 这些器件专为慢速导通而设计、因为其主要目的/功能是限制浪涌电流。 请考虑增大 Cout 以缓冲此间隔的负载。

    为了触发反向电流保护(RCP)、特定的反向电流必须流过器件以建立16.9mV 的反向电压。 否则、该器件不 会触发反向电流保护。  为缓慢变化的信号建立反向电流是一项挑战。  

    解决该问题的一种方法是增加电子保险丝输入端的输入电容、这可能会消耗更高的反向电流、以帮助触发 RCP。

    此致、

    Rakesh