工具与软件:
您好!
我组装了一个来自4通道 TPS259470ARPW 的优先级电源控制器电路。 所有通道的输出连接在一起、并为具有9欧姆负载和470 μF 电容器的脉冲电源馈电。
一个通道关闭而下一个通道打开的时间是200 μs。 有必要缩短该时间。 在 ITIMER 和 dVdt 端子处、我将电容器从开路更改为10 μF。 它没有帮助。
如何调节信道切换时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我组装了一个来自4通道 TPS259470ARPW 的优先级电源控制器电路。 所有通道的输出连接在一起、并为具有9欧姆负载和470 μF 电容器的脉冲电源馈电。
一个通道关闭而下一个通道打开的时间是200 μs。 有必要缩短该时间。 在 ITIMER 和 dVdt 端子处、我将电容器从开路更改为10 μF。 它没有帮助。
如何调节信道切换时间?
你好、Rakesh!
感谢您的回答。 dVdT 也是开放的、没有帮助。 我没有注意到通道切换速度有所提高。
上部通道 VUSB 的电压= 5V (来自 USB 连接器)。 电压 VIN1-VIN3 = 3.0...8.4V、由锂电池供电。
通道越高、其优先级就越高。
还有另一个非常严重的问题。 当优先通道 VIN 的电压平滑降低至关断阈值时、如果下一个优先通道已经开启、这些通道开始在彼此之间切换。 第二个通道的电压会传输到第一个通道的输入。 此时 UVLO 上的信号超过导通和关断阈值。 这个过程不止如此。
如何摆脱这种影响?

尊敬的 Ben:
eFuse 的导通延迟约为100us。 这些器件专为慢速导通而设计、因为其主要目的/功能是限制浪涌电流。 请考虑增大 Cout 以缓冲此间隔的负载。
为了触发反向电流保护(RCP)、特定的反向电流必须流过器件以建立16.9mV 的反向电压。 否则、该器件不 会触发反向电流保护。 为缓慢变化的信号建立反向电流是一项挑战。
解决该问题的一种方法是增加电子保险丝输入端的输入电容、这可能会消耗更高的反向电流、以帮助触发 RCP。

此致、
Rakesh