请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61288 工具与软件:
您好、TI 专家
我想申请对 TPS61288进行原理图审阅。 规格如下:
-输入电压:3.6V~4.2V 直流(使用电池)
-输出电压: 13V~16Vdc
-输出电流:约10A 峰值
请检查下面电路的运行是否存在任何问题。
如果有任何修改或添加、请检查。

谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.