This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:芯片激活后、ADC 正常采样需要多长时间?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76972
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458878/bq76940-how-long-does-it-take-for-the-adc-to-sample-normally-after-the-chip-is-activated

器件型号:BQ76940
Thread 中讨论的其他器件: BQ76972

工具与软件:

激活 BQ76940后、正常对电芯电压进行采样、正常对温度进行采样以及正常对电流进行采样需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Di、

    这将是800ms。 参阅 第 8.3.1.1.2节14位 ADC 状态 所述的要求.

    如果需要、BQ76972的启动时间要短得多、允许出现有效读数。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis Hernandez Salomon

    数据表显示、在激活 BQ76940后、电压采样在800ms 后正常。 温度和电流采样正常需要多长时间?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Di、

    温度测量使用与电压测量相同的 ADC、因此假设也是800ms。

    对于电流采样、发送 CC_ENABLE 后、大约需要400ms ( bq769x0电池监视器中的嵌入式调度程序)

    此致、

    Luis Hernandez Salomon