请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 Thread 中讨论的其他器件: BQ76972
工具与软件:
激活 BQ76940后、正常对电芯电压进行采样、正常对温度进行采样以及正常对电流进行采样需要多长时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Di、
温度测量使用与电压测量相同的 ADC、因此假设也是800ms。
对于电流采样、发送 CC_ENABLE 后、大约需要400ms ( bq769x0电池监视器中的嵌入式调度程序):
此致、
Luis Hernandez Salomon