This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:过度放电检测

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459195/bq2970-over-discharge-detection

器件型号:BQ2970

工具与软件:

针对  BQ29701中的过放电检测电压、如何将其从2.8V 更改为2.0V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、您好!

    此阈值在 TI 工厂中设置、因此唯一要更改的方法是创建新的器件型号。 这通常意味着需要一个商业案例、从而证明创建这个新器件型号的合理性。

    但是、如果需要、任何 BQ2970器件都允许零伏充电。 对此进行了介绍 第 8.4.6节、0V 充电功能已启用 应用和实现部分。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis:

    感谢您发送电子邮件。

    还有一个问题是、我们使用了此配置;IC 是否也能够在3V 下工作

    谢谢!
    Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、您好!

    原理图看起来正常。

    是的、欠压保护 低于3V、 因此没有问题。  

    原理图中 IC 的 UV 保护为2.3V

    此致、

    Luis Hernandez Salomon