This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ7790518的 CHG FET 信号错误

Guru**** 2560700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452679/bq77905-false-chg-fet-signal-of-bq7790518

器件型号:BQ77905
Thread 中讨论的其他器件:BQ76942

工具与软件:

您好!

我使用 BQ7790518为8节电池组提供过充电切断保护。 原理图附在下方。 我们目前有两种充电器。 在一个充电器中、器件工作正常。 对于另一个充电器、保护板会在充电期间启动 CHG-FET 的错误栅极下拉信号、因此电池包无法完全充电。 下面是该板的接线图。 我已经检查过、在 CHGFET 关闭的情况下、保护板未出现任何电芯的任何 OV 故障。 在这方面、您能否说明 CHGFET 关闭的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam、

    充电期间的电芯电压是多少? 充电期间、三节电池或电池连接器上的 IR 压降是否可能更高?  

    我已经看到过一些情况、充电期间的 IR 压降会导致 IC 看到的电压大于电池电压、从而导致提前终止。

    如果您将电压降低到迟滞以下、器件是否会从故障中恢复?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    在电路板入口处的电池电压为4.079V、4.120V、3.998V、小于4.15V、IC 在充电停止后立即从故障中恢复、我假设这与180ms 的 IC 恢复时间一致。 这是由于 IC GND 和 BATT-端子之间连接了网带造成的吗?  流过接地端的高电流是否可能导致电压波动? 我应该在接地端使用一些滤波、例如电感扼流圈、还是可以是两个接地端之间的电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam、

    我认为这是可能的、如果 IC GND 和 BATT-之间的电压差足够大、但我认为不太可能。  

    我猜中的是 OV 正在触发、因为充电电流期间电池测量值可能高于 OV 阈值。 然后、当充电停止时、电芯会放松、或者 IR 压降停止、导致电芯恢复。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    您能否尽快建议对原理图和接地进行任何更改? 我们需要尽早发布此版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam、

    我认为没有什么特别需要改变的地方。 我想您可以做的一件事是用示波器测量信号、缩小可能触发保护的范围。 例如、可以测量 CTRC/CTRD、以检查导致故障的是顶部 IC 还是底部 IC。  

    完成 该操作后、您可以检查该 IC 的各个 VCx、以查看是否有测量高于器件 OVP 的输入。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的建议。 根据我们的8S 配置原理图、顶部器件 CTRC 和 CTRD 连接到本地 GND、即 cell3、因此我的读数大约低于12.6V。 对于底部器件、您是否可以建议 CTRC 和 CTRD 的标称和最大读数? 它的 VDD + 5V 是否= 17V 最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam、

    该工程师目前不在办公室、无论今天还是明天。 他们将在星期一回来提供回复。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam、

    为了使 FET 保持导通、该电压可能比 BAT 高几伏。  

    我建议您在知道两个 MOSFET 都导通时进行测量。 然后、当您看到有 MOSFET 关断时、再次进行测量。 如果您看到其中任何一个的电平发生变化、则对应于关断的 MOSFET。 然后由上芯片触发保护。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的建议。 您能否推荐任何与 BQ7790518类似的 TI 器件、是否会在4.50V 下进行过压切断并支持高达8S 的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工程师将在冬季假期到新年结束。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam、

    最相似的器件是 BQ76942、它是一个3节至10节串联的监控器/保护器。 此器件可以通过您的自定义设置进行 OTP 编程、并可独立使用。  

    如果是 OTP 功能、则不需要 MCU、但您需要特殊的制造流程来对器件进行 OTP 编程。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    谢谢您的建议。 但是、我们正在寻找一种非常便宜的解决方案、它具有4.3V 至4.5V 过压保护和7V-12V FET 驱动、用于电荷切断、而无需任何 MCU 参与。 您能否提出建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam、

    就像我说的、您可以使用 BQ76942:

    [报价 userid="450206" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452679/bq77905-false-chg-fet-signal-of-bq7790518/5588687 #5588687"]BQ76942、它是一款3至10节的监视器/保护器。 此器件可以通过您的自定义设置进行 OTP 编程、并可独立使用。  [报价]

    可以使用您的设置对其进行 OTP 编程(一次编程)、然后它将不需要 MCU 即可运行。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon