This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:学习周期前的 SOH 错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455324/bq28z610-r1-wrong-soh-before-learning-cycle

器件型号:BQ28Z610-R1

工具与软件:

您好!  

我们需要对 NCR18650BF 单元进行学习循环。 但是、当我们加载化学物质2039或2050时、SOH 寄存器不会提供100%(86%或92%)。

我甚至尝试了2017年和2012年的化学物质(NCR18650B)、但它提供的 SOH 为98%或96%。

加载。 默认情况下为 srec (bq28z610R1 FirmwareBundle-1.02);对 DataFlash 进行编程、则化学方式不会改变问题。

说实话、我不知道 BQ 是如何在执行一个周期之前估算 SOH < 100%的。

这里是 DataFlash 的参数,如果我偶然犯了一个错误: e2e.ti.com/.../GW00028C_2D002D00_.csv

注意:我故意减小了标称容量(3.25Ah 而不是3.35Ah)来尝试解决此问题、但它无法纠正问题。

最后、我仍然尝试实现学习周期、但 SOH 保持< 100%。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们关注两个参数:Design Capacity mAh 和 Design Capacity cWh。

    我看到您表示电池容量为3.35Ah、但您将设计容量设置为19.5Ah。 此外、还需要将 Design Capacity cWh 更改为正确的值。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    感谢您的回答。 但是、容量是正确的、因为它是一个配置:1s6p。 因此、3.25 * 6 = 19500mA。 关于 容量(以 cWh 为单位) 、我们有3.25Ah * 6 * 3.6V = 70.2Wh = 7020cWh。

    此致、  
    Charles-Elie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-Elie、

    感谢您澄清。 您可以对电池进行简单的充电和恒流放电测试吗? 请获取此文件的日志文件、并在测试完成时将其发送给我。 希望这个日志文件可以让我更深入地了解为什么 SOH 不是100%。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adiran:

    这里是第一个周期:

    e2e.ti.com/.../Chg_2D00_i2c_2D00_1.csv

    e2e.ti.com/.../Dsg_2D00_i2c_2D00_1.csv

    这里是一个2D 循环:

    e2e.ti.com/.../Chg_2D00_i2c_2D00_2.csv

    e2e.ti.com/.../Dsg_2D00_i2c_2D00_2.csv

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您发送本视频。 请允许我花点时间复查数据。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    对于 SOH、电量监测计使用2个参数来计算此值:Design Capacity 和特定于 SOH 的 FCC。 如果您不断减小设计容量、那么它最终应该将 SOH 报告为100。 但是、这不是有效的解决方案。 因此、我们需要关注 FCC_SOH。 与此相关的一个参数是 SOH Load Rate、该值应设置为应用的典型负载率。 SOH Load Rate = 设计容量/典型负载。 因此、对于您发送的数据、SOH Load Rate = 19500 / 2500 =~8

    我建议将 SOH Load Rate 更改为8、发送 RESET 命令、然后再运行2个充电/放电周期、以查看 SOH 是否报告接近100。

    此致、

    Adrian