工具与软件:
您好!
我们需要对 NCR18650BF 单元进行学习循环。 但是、当我们加载化学物质2039或2050时、SOH 寄存器不会提供100%(86%或92%)。
我甚至尝试了2017年和2012年的化学物质(NCR18650B)、但它提供的 SOH 为98%或96%。
加载。 默认情况下为 srec (bq28z610R1 FirmwareBundle-1.02);对 DataFlash 进行编程、则化学方式不会改变问题。
说实话、我不知道 BQ 是如何在执行一个周期之前估算 SOH < 100%的。
这里是 DataFlash 的参数,如果我偶然犯了一个错误: e2e.ti.com/.../GW00028C_2D002D00_.csv
注意:我故意减小了标称容量(3.25Ah 而不是3.35Ah)来尝试解决此问题、但它无法纠正问题。
最后、我仍然尝试实现学习周期、但 SOH 保持< 100%。
感谢您的支持。