This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:编程输出/阴极电压数据表公式不正确?

Guru**** 2521180 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460035/atl431-programming-output-cathode-voltage-datasheet-formula-incorrect

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件: TL431

工具与软件:

请参阅 ATL431数据表第8.2.2.2.1节"编程输出/阴极电压"。该公式包含负 IREF 误差因子:

VO =(1 + R1 / R2)×Vref–IREF×R1

这似乎是不正确的、因为 IREF 有效地降低了 R2、因此应该会提高阴极电压。 数据表公式是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 刚刚发现在图7-2" Vka > Vka 的测试电路 Vref "中、该公式中确实具有正误差因子:

    Vka = Vref (1 + R1 / R2)+ Iref×R1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的提问!

    您是对的、它应该为  Vka = Vref (1 + R1 / R2)+ Iref×R1、而不是图6-2中所示的负值:

    我将与团队合作、对第8.2.2.2.1节进行适当更改。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认并得到这个解决安德鲁!

    出于好奇心、我刚回到过去、查看了 2024年5月发布的旧版 TL431数据表的最新 Rev S。 发现其中也有这期内容。  与 ATL 部分一样、此部分在图7-2中具有正确的公式。

    我还确认了两个数据表中"输入电阻"一节的公式是正确的:

    Vref=VIN-Iref*Rin

    如果您求解 Vin、则会得到 Vref 具有正误差因子的 Vin+Iref*Rin。  看起来不正确的公式仅在每个数据表的"编程输出/阴极电压"部分中提供。

    我不得不说、 考虑到器件已经停产20多年、我很惊讶能够成为第一个发现此问题的供应商!  对于 ATL 零件、错误通常是微不足道的、但对于较旧的 TL 零件、错误对于 R1的较大值可能是显著的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您指出这一点!

    我将与团队一起审核这些更改。

    如果您已经没有其他问题了、我将继续并关闭该主题。 要重新打开这个线程、只需回复此消息。

    此致、

    Andrew Li