This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:PoE 24V 30W 参考设计

Guru**** 2504515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457560/tps23754-poe-24v-30w-reference-design

器件型号:TPS23754

工具与软件:

大家好!

TPS23754是否有24V 参考设计? 我想设计一个24V 30W PoE 电路、我在 PoE 领域并不熟悉。

我检查了一个参考设计、但我认为 PoE 变压器现已停产。

我还有一个问题、我看到了 W ü Würth 的参考设计、他们说输出电压为6到18V (他们使用12V 2.5A 变压器)、那么我的问题是:我可以在24V 1.25A 应用中使用12V 2.5A PoE 反激式变压器吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    感谢您发送编修!

    我将探讨你的问题、并在本周回复你。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    感谢您的耐心。  

    LDT1069-50R 也可用于24V 设计。  您可以将 SEC 绕组串联以实现24V 输出。 如果您在次级侧使用二极管整流、则偏置绕组可以保持开路。  

    此致、

    Diang