请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23754 工具与软件:
大家好!
TPS23754是否有24V 参考设计? 我想设计一个24V 30W PoE 电路、我在 PoE 领域并不熟悉。
我检查了一个参考设计、但我认为 PoE 变压器现已停产。
我还有一个问题、我看到了 W ü Würth 的参考设计、他们说输出电压为6到18V (他们使用12V 2.5A 变压器)、那么我的问题是:我可以在24V 1.25A 应用中使用12V 2.5A PoE 反激式变压器吗?
此致