工具与软件:
尊敬的支持部门:
我对数据表中计算的 IMON 电阻器值(2024年4月修订)感到困惑。
根据方程式22、Rimon 值为16.52kOhm。
![]()
从9.2.2详细设计过程中、我们可以知道参数值如下:
IoC=15A
VIMON=3.3V
Rset = 100 Ω
RSNS = 1.5m Ω
因此、

这个 vaule 是基于我的计算,如果我错了,请纠正我。
谢谢!
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的支持部门:
我对数据表中计算的 IMON 电阻器值(2024年4月修订)感到困惑。
根据方程式22、Rimon 值为16.52kOhm。
![]()
从9.2.2详细设计过程中、我们可以知道参数值如下:
IoC=15A
VIMON=3.3V
Rset = 100 Ω
RSNS = 1.5m Ω
因此、

这个 vaule 是基于我的计算,如果我错了,请纠正我。
谢谢!
Alex
Alex、
这里执行几项操作。
首先、在公式中、为 V (OS_SET)值插入0。 这是电气特性中的规格值、最大应为200uV、最小应为-200uV。
如果使用200uV、则可得到的最大 值为16.152Kohm、高于数据表中的16.152值、但我认为在计算公式时要考虑到 IWRN 电压的值、从而为您提供最坏情况下的值并考虑到精度。
我们这里有一个计算器、可以为您提供最相关的值: https://www.ti.com/tool/download/SLURB09
不过、我会确保输入一个更新数据表的请求单、使数据表中的计算更加清晰。
此致、
TIM