This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:关于 IMON 电阻器值的查询

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455205/tps4811-q1-the-inquiry-about-imon-resistor-value

器件型号:TPS4811-Q1

工具与软件:

尊敬的支持部门:

 

我对数据表中计算的 IMON 电阻器值(2024年4月修订)感到困惑。

根据方程式22、Rimon 值为16.52kOhm。

 

从9.2.2详细设计过程中、我们可以知道参数值如下:

IoC=15A

VIMON=3.3V

Rset = 100 Ω

RSNS = 1.5m Ω

 

因此、

这个 vaule 是基于我的计算,如果我错了,请纠正我。

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    这里执行几项操作。

    首先、在公式中、为 V (OS_SET)值插入0。 这是电气特性中的规格值、最大应为200uV、最小应为-200uV。

    如果使用200uV、则可得到的最大 值为16.152Kohm、高于数据表中的16.152值、但我认为在计算公式时要考虑到 IWRN 电压的值、从而为您提供最坏情况下的值并考虑到精度。  

    我们这里有一个计算器、可以为您提供最相关的值: https://www.ti.com/tool/download/SLURB09 

    不过、我会确保输入一个更新数据表的请求单、使数据表中的计算更加清晰。  

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan:

    感谢您的答复。

    方程式22显示数值为16.52 、而不是16.152。

    可以拼写错误吗?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    是的-这似乎是一个拼写错误。 请使用计算器作为参考。 我将输入 一个 TT、并在数据表中进行更新。

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    我不熟悉 ADC、您能否分享更多内容为什么我需要 选择 VIMON=3.3V

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    这只是一个示例。 通常、MCU 的 ADC 基准与数字电源轨相同。 例如、对于 MSP430微控制器、大多数电压都是3.3V。 这只是 ADC 可以读取的最大电压。 其他 MCU 的电压为5V (这在汽车中是常见的)。

    此致、
    TIM