主题中讨论的其他器件:TPS1HC100-Q1
工具与软件:
尊敬的专家:
数据表建议使用 RC 并联网络来防止反极性。 它如何防止开关在接地失效时打开? 我认为1k Ω 仍然可以旁路掉一些电流并泄漏到源极引脚。

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
数据表建议使用 RC 并联网络来防止反极性。 它如何防止开关在接地失效时打开? 我认为1k Ω 仍然可以旁路掉一些电流并泄漏到源极引脚。

谢谢!
jass、
接地失效检测的工作方式是、该器件将数字低电平(DIAG_EN、INx)与接地网络(IC 接地)之前芯片接地端的电位进行比较。 如果两个电位超过特定的阈值、则会触发接地失效保护 、则电阻器与二极管无关紧要-二极管应具有低于0.7V 的压降。
请注意、TPS1HC100-Q1是推荐用于设计的选项、因为它在诊断、电源、EMI 等方面有多项性能改进
CL 引脚上的 NO -它必须连接到器件接地端、因为它用作电流限制电路的基准。 所有其他引脚都应与 MCU 使用的任何引脚相同接地、因为 MCU 将驱动/读取这些信号。
此致、
TIM