This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:接地网络如何防止开关断开接地?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449014/tps1h100-q1-how-ground-network-prevent-switch-opening-in-loss-of-ground

器件型号:TPS1H100-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1HC100-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

数据表建议使用 RC 并联网络来防止反极性。 它如何防止开关在接地失效时打开? 我认为1k Ω 仍然可以旁路掉一些电流并泄漏到源极引脚。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于正常工作、CL 引脚与器件共享相同的 GND、但 CS/DIAG/IN/STATUS 共享不同的 GND、是否可以? 它是否会对输入阈值或 CS 精度产生一定的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    jass、

    接地失效检测的工作方式是、该器件将数字低电平(DIAG_EN、INx)与接地网络(IC 接地)之前芯片接地端的电位进行比较。 如果两个电位超过特定的阈值、则会触发接地失效保护 、则电阻器与二极管无关紧要-二极管应具有低于0.7V 的压降。

    请注意、TPS1HC100-Q1是推荐用于设计的选项、因为它在诊断、电源、EMI 等方面有多项性能改进

    CL 引脚上的 NO -它必须连接到器件接地端、因为它用作电流限制电路的基准。 所有其他引脚都应与 MCU 使用的任何引脚相同接地、因为 MCU 将驱动/读取这些信号。  

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan:

    为了检测接地丢失、我们是否需要添加另一个与2Kohm 电阻器配对的抖动器、以使两个电位大于阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    jass、

    该二极管的正向压降是您需要的值。 对于 BAV199、其外观如下:

    因此、在大约-40C 的最坏情况下以及较低的工作电流、您应该足够低于阈值。

    此致、
    TIM