This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952:

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460408/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的先生:

我打算在我们的设计中使用这种 IC。我有一个疑问,如何设计外部 FET 电路,我想要计算电阻和电容.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kishore、

    根据您的设计所需的平衡电流大小和电池的电池电压、您可能需要以此为基础选择电阻器和 FET 的 RDSON。 第2.2节采用 N 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计  在 使用 BQ769x2电池监控器实现电池平衡(修订版 A) 应用手册中、讨论了 应如何考虑 RDSON。  上一篇文章可能还会进一步帮助您: 平衡电阻器选择。  

    对于电池输入电阻器 Rn、我们建议最大为100欧姆。 对于电容器 CN、我们通常建议用户使用0.22uF。

    您还可以参考我们使用外部电池平衡的参考设计。 ‘D您可在‘页面上的"设计和开发"和"参考设计"下找到、如下图所示。



    此致、
    Alexis