请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 工具与软件:
在数据表中、表8-1。 它显示 SDRV 接地的最大值为26V、我知道这是 SDRV 可以承受的最大电压。 后者还有另一个指定为最大6V 的'SDRV-BAT' 它的含义是什么? 这意味着 SDRV 和 BAT 之间的最大容许电压为6V、或者 SDRV 和 BAT 之间的最大输出电压差为6V?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在数据表中、表8-1。 它显示 SDRV 接地的最大值为26V、我知道这是 SDRV 可以承受的最大电压。 后者还有另一个指定为最大6V 的'SDRV-BAT' 它的含义是什么? 这意味着 SDRV 和 BAT 之间的最大容许电压为6V、或者 SDRV 和 BAT 之间的最大输出电压差为6V?
谢谢。